处理中...

推荐文章

公司新闻更多
云汉芯城成为恩智浦大中华区首家线上代理平台!2024-12-04

2024年12月4日,云汉芯城宣布正式与全球知名的半导体生产厂商恩智浦达成合作,成为恩智浦大中华区首家线上代理平台。作为恩智浦大中华区首家线上代理平台,云汉芯城官方商城特设恩智浦原厂直供专区,上架包含... 查看详情

服务公告更多
【榜单名单公示】云汉芯城3月TOP50榜单最终名单公布!2024-03-11

云汉芯城3月“TOP50超级榜”活动已于3月11日完美落幕 以活动期间下单且进采购的订单金额为准,活动名单正式揭晓!  恭喜所有获得礼品的用户,您的专属销售代表将与您核对... 查看详情

企业动态更多
云汉芯城入选国家工信部“2020年制造业与互联网融合发展试点2021-01-04

      近日,国家工业和信息化部官网发文,正式公布“2020年制造业与互联网融合发展试点示范”名单,云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司的电子产业互联网平台建设项目... 查看详情

行业快讯更多
台媒:半导体产业将迎来这个大商机2019-11-05

参考消息网11月3日报道台湾媒体报道称,台湾联发科技股份有限公司(以下简称“联发科”)CEO蔡力行近日出席2019台湾半导体产业协会年会。面对5G商用脚步逼近,针对台湾半导体产业在5G时代的机会与挑战... 查看详情

技术资料更多
光纤衰减器和光纤适配器一样吗,ic采购网帮你甄别!2024-04-29

很多用户在采购光纤适配器和光纤衰减器时会分不清楚二者的区别,对此建议在ic采购网上参考下实际使用案例。虽然名字相似但是实际上光纤适配器就是兼容性非常好的连接器,而光纤衰减器则是调试光功率参数的设备,从... 查看详情

解决方案更多
AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器、智能变送器中2020-12-18

近年来,耗尽型MOSFET日益受到重视,广泛应用于固态继电器、“常开”开关、线形运放、恒流源、恒压源和开关电源等,涵盖了家用电器、消费电子、工业控制、汽车电子、电信设施和航空航天等领域。耗尽型MOSF... 查看详情

企业资讯更多
云汉芯城网站服务规则修订通知2019-05-23

亲爱的云汉芯城用户:我司因业务需求,现对《订单提交协议》、《售后服务》中的部分内容进行了修订,现就相关事宜通知如下:一、《订单提交协议》修订:1、对《协议》第8条进行修订,修订后的内容为:付款条件为预... 查看详情

电容器更多
电动车加电容后的效果?电机电容换大了会怎样?2020-07-14

电容具有隔直通交的功能,电瓶的内阻在零点几欧,而电电动车的电机是耐要驱动器的,它是一个变频装置,在工作时起到一个逆变的功能,把有一定顺序的电脉冲送入电动机。使电动机产生旋转力矩,驱动器在工作过程中通过... 查看详情

电阻器更多
保险电阻和保险丝的区别2020-07-13

保险电阻在正常情况下具有普通电阻的功能,一旦电路出现故障,超过其额定功率时,它会在规定时间内断开电路,从而达到保护其它元器件的作用。保险电阻分为不可修复型和可修复型两种。概述保险电阻用符号“F”表示,... 查看详情

电感器更多
串联电抗器的多见缺点解析2020-07-13

在高压电力电容器或电容器组回路中,咱们都会串联一个串联电抗器用来按捺高次谐波,另一方面,也可削减网络电压波形的畸变的发作,使得电容器在分相切投时不简略涌流。因而为了确保高压电力电容器超卓作业,咱们都会... 查看详情

电子管更多
电子管栅压的供电方式和特点2020-03-05

在电子管放大电路中,由于电子管的放大作用,很小的栅偏压变动就会造成屏流较大的变化,因此栅偏压不稳会造成电子管工作点的漂移。另外,栅偏压是与输入信号串联加在栅极与阴极之间的,栅压供给电路的噪声杂波,同样... 查看详情

变压器更多
什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法?2020-07-13

什么是行输出变压器?行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的... 查看详情

场效应管更多
场效应晶体管应用的四点注意事项!2020-05-07

我们常接触到晶体三级管,对它的使用也比较熟悉,相对来说对晶体场效应管就陌生一点,但是,由于场效应管有其独特的优点,例输入阻抗高,噪声低,热稳定性好等,在我们的使用中也是屡见不鲜。我们知道场效应晶体管的... 查看详情

二极管更多
紫外发光二极管的结构和技术特点2020-07-14

紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(LED)。紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。紫外发光... 查看详情

三极管更多
三极管Vbe和温度的关系是什么?2020-05-22

半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中重要的器件。它主要的功能是电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极... 查看详情

数码管更多
单片机控制数码管的设计2020-02-18

LED小灯是一种简单的LED,只能通过亮和灭来表达简单的信息。而这节课我们要来学习一种能表达更复杂信息的器件——LED数码管。先给大家提供一张原理图看一下,如图5-3所示。图5-3 数码管原理图这是比... 查看详情

IGBT更多
变频器电路的结构原理2020-04-26

可以简单的说,交交变频器需要使用太多元件,不好控制,而交直交使用的元件少,控制简单,所以目前大多使用交直交结构的变频器。1、变频器的发展也同样要经历一个徐徐渐进的过程,初的变频器并不是采用这种交直交:... 查看详情

发光二极管更多
双色发光二极管外形与符号和工作原理2020-07-14

顾名思义,双色发光二极管内部有两个二极管,这两个发光二极管的连接方式有两种:共阴极(两个发光二极管的负极连在一起)、共阳极(两个发光二极管的正极连在一起)。双色发光二极管外形与符号双色发光二极管可以发... 查看详情

电池更多
锂电池起火的原因有哪些2020-05-20

锂电池及锂离子电池是项伟大的技术,必将为全球电能的存储和供应带来巨大的变化和贡献。那么,锂电池起火原因呢?下面就让小编来介绍吧!锂电池起火的原因有哪些?引起锂电池着火的本质是电池内的热量未能按照设计的... 查看详情

PCB更多
柔性线路板主要特性及成本2020-05-15

柔性电路板又称“软板”,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路。柔性电路提供优良的电性能,能满足更小型和更高密度安装的设计需要,也有助于减少组装工序和增强可靠性。柔性电路板是满足电子产品小型化和移动要求的惟... 查看详情

可控硅更多
双向可控硅原理及好坏判断2020-04-13

“双向可控硅”:是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。先看下图的工作原理:如... 查看详情

传感器更多
激光测距传感器原理和应用2020-07-14

激光测距传感器:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器... 查看详情

温敏元件更多
热电偶温度传感器特点、优缺点、工作原理、应用、使用方法2020-02-19

在传感器方面,它分为很多种类,就拿温度传感器来说,又分为热电阻和热电偶。今日小编来说一说这个热电偶温度传感器,热电偶温度传感器是众多传感器中使用比较广泛的一种。下面小编给大家详细介绍一下热电偶温度传感... 查看详情

湿敏元器件更多
湿敏电阻的工作原理及其用法应用2020-05-20

湿敏电阻是利用湿敏材料吸收空气中的水分而导致本身电阻值发生变化这一原理而制成的。工业上流行的湿敏电阻主要有氯化锂湿敏电阻,有机高分子膜湿敏电阻。工业上流行的湿敏电阻主要有1、半导体陶瓷湿敏元件;2、氯... 查看详情

光敏元器件更多
如何检测光敏电阻器的好坏2020-05-09

光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器是利用半导体材料(硫化镉晶体)的光电导效应制成的一种阻值随入射光的强弱而变化的特殊电阻,其特点是内部的光敏... 查看详情

压敏电阻更多
如何选取压敏电阻器才算2020-02-20

为常见的电子元器件,压敏电阻其在电路中主要起到有效压制瞬态过电压的作用,对电路保护发挥着至关重要的作用。我们如何选取一个的压敏电阻器呢?本文就来进行科普讲解。对于很多刚刚接触电子电路设计的工程师来说,... 查看详情

热敏电阻更多
热敏电阻器分类和检测方法2020-05-13

热敏电阻器是由热惰性很小的锰,钴,镍的氧化物烧成半导体陶瓷从材料制成的一种非线性电阻器,其对温度的极其敏感,阻值会跟随温度的变化而变化。一、热敏电阻器的分类:热敏电阻器按温度系数可分为温度系数,正温度... 查看详情

晶闸管更多
晶体管工作原理是什么2020-05-18

利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,你可以找机电方面的书看下图中的S是指源极(Source),D是指漏极(Drain),G是栅极(Gate)。晶体管的工作原理其实很简单,就是用两个状态表示二进制... 查看详情

集成电路更多
微控制器与微处理器有啥差别2020-05-09

微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域。例如电机控制... 查看详情

开关器件更多
交流接触器的选型知识2020-05-20

先来看看如何对交流接触器的型号进行选择,交流接触器的选型原则是什么,交流接触器的选用,根据负荷的类型和工作参数以及使用情况进行选择,注意选择接触器的类型,选择接触器的额定参数等。1.交流接触器的选型原... 查看详情

接插件更多
电子连接器结构2020-05-08

连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。连接器的品牌有加奈美、纽崔克、东芝、Molex等。连接器是我们电子工程技术人员... 查看详情

电位器更多
精密电位器有哪些使用注意事项?2020-07-14

精密电位器也叫精密可调电位器,是一种能以较高精度调节自身电阻的可变电阻器。分有带指针,不带指针等形式,调整圈数有5 圈,10 圈等数种。该电位器除具有线绕电位器的相同特点外,还具有线性优良,能进行精细... 查看详情

电声器件更多
扬声器故障原因及预防措施2020-05-12

又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它,在家庭电器中常被用到,包括音箱、电视机、手机、电脑等,那对于它的结构跟原理,大家又知道多少呢?下面跟小编一起来解析下。1、... 查看详情

晶振更多
晶体晶振区别、应用范围及用法2020-05-18

无源晶体与有源晶振的区别、应用范围及用法:1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决... 查看详情

保险丝更多
保险丝有阻值吗?为什么保险丝要电阻率大?2020-07-13

保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔... 查看详情

电子镇流器更多
镇流器的工作原理及优缺点2020-04-23

当开关闭合电路中施加220V 50HZ的交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施加了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电,使得双... 查看详情

继电器更多
功率继电器和功率方向继电器的接线方式?2020-07-13

功率继电器(power relay),是一种在输入量(或激励量)满足某些规定的条件时,能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件。可用于中性点直接接地系统,作为零序电流保护的方向元件。功率继电器接... 查看详情