处理中...

什么是数码管?

时间:2020-01-16 16:11:13 来源:网络整理 有0人参与

更多

数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字。数码管简介组成:LED数码管由7段或8段发光二极管组成,在平面上排成8字型。

数码管的结构

LED数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件, 引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。led数码管常用段数一般为7段有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位“+1”型。位数有 半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等…,led数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要 的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。图2是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的 电源极性不同而已。颜色有红,绿,蓝,黄等几种。led数码管广泛用于仪表,时钟,车站,家电等场合。选用时要注意产品尺寸颜色,功耗,亮度,波长等。

LED数码管以发光二极管作为发光单元,颜色有单红、黄、蓝、绿、白,七彩效果,它属于一种照明装饰、亮化灯具。

LED数码

它是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化,采用输出波形的脉宽调制, 即调节LED灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。一根灯管通过内控芯片,能够分段变化出七种不同颜色,并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果,灯管长度可任意选择(单位:米)。抗紫外线照射,防水、防潮。

数码管的各种方式分

1.从控制方式上分:分为内控方式(内部有单片机,通电自动变色)和外控方式(需要外接控制器才能变色)。

2.从变化方式上分:分为固定色彩的和七彩、全彩的;固定色彩的是用来勾轮廓的,全彩的可以勾轮廓,也可以组成管屏显示文字、视频等。

3.从尺寸上分:有D50的、D30的,这是直径;长度基本上1米的(可以定制);这个需要根据实际需要进行选择就行了。

4.从内部可控性上分:有1米6段的,有1米8段的和1米12段、1米16段、1米32段的。也就是1米的管子内有几段可以独立受控; 1米段数越多,做视频的效果越好。如果密度低,或者做些追逐效果,做1米6段也就可以了。

5.从led数量上分:有1米96颗灯的,有1米144颗灯的;灯越多效果越好。一般做全彩的都是用1米144颗灯的。

6.从供电上分:分为高压供电(直接220V供电)和低压供电(12v供电,220v电源需要加开关电源转换);一般选择低压供电的,比较可靠稳定,高压供电的容易烧毁。

7. 按像素点分:一米16段灯管 就是1米的灯管有16个像素点。一般有6段数码管、8段数码管、12段数码管、16段数码管、32段数码管等,16段的比较多。如6段数码管一般使用在轮廓项目上。

测量数码管引脚,分共阴和共阳的方法

找公共共阴和公共共阳:首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1K(几百欧的也行)的电阻,VCC 串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的,找到一个就够了,然后GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果 有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。

也可以直接用数字万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 数码管