处理中...

云汉盛格自研产品亮相TI研讨会!相关产品限时85折,免费送样!

时间:2024-10-31 18:48:25 来源: 有0人参与

更多

2024德州仪器嵌入式技术创新发展研讨会

北京、深圳、上海

1029日在上海落下帷幕

全面展示了TI 嵌入式产品组合

 

云汉盛格基于TI芯片研发的

SG-MSPM0L-MinS-DevKit超小开发套件

SG-MSPM0L-CTO-DevKit开发板

在研讨会现场惊艳亮相

吸引了众多参会者围观了解


 

 

 

小编特别申请到福利

即日起,上述两款产品限时85

点击下图进入选购

 

 

 

01 云汉盛格SG-MSPM0L-MinS-DevKit开发板套件

 

 

 

 

SG-MSPM0L-MinS-DevKit是基于TIMSPM0L1106TRHBR芯片的开发板,配备32MHzArm®Cortex-M0+MCU,内置64KB闪存、4KBSRAM12ADC。采用TYPE-C接口供电,全面引出芯片外设,便于直接功能验证及嵌入电路应用,广泛适用于消费电子、充电管理、抄表、通信模块等领域。

 

敲黑板,该开发套件免费样品可以申请!

样品申请直通车


 

 

02云汉盛格SG-MSPM0L-CTO-DevKit行业专用开发板

 

  

 

基于SG-MSPM0L-MinS-DevKit开发套件,云汉盛格推出SG-MSPM0L-CTO-DevKit智能抄表行业专用开发板。在新一代智能电表技术规范引领下,方案通过将MSPM0L1106TRHBR作为主控MCU,在运算速度及能力、存储容量和工作寿命等方面都进行了全方位提升。助力智能电表实现安装方便快捷、稳定性更高、测量精确度高、成本更低等优势。

 

未来,云汉盛格将继续依托TIM0系列芯片,开发出更多适用于各行业的专用开发板套件,更多精彩产品,敬请期待喔!