处理中...

色码电感的读数及作用

时间:2020-05-22 16:44:33 来源:网络整理 有0人参与

更多

色码电感的读数和色环电阻的读数类似,用不同的颜色表示不同的数字,可以表示电感的电感量是多少。

色码电感的读数

色码电感读数对照表如下:

例如:标称电感量及偏差为1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银

标称电感量及偏差为0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。

色码电感的读数和色环电阻的读数类似,用不同的颜色表示不同的数字,可以表示电感的电感量是多少。有些电感的值是直接标在电感封装上的;有的还需要用表测量。具体来说色码电感的标注方法基本与色环电阻是一致的。

色码电感的读数,环,第二环是为实数,倒数第二环是倍乘,后一环是为误差数,也就是说倒数第二环的颜色只有银、金、黑、棕、红、橙这六种颜色。后一环为误差:色码电感的误差正常使用的±10%居多,其次±5%为一小部分,所以后的颜色只有银金二种颜色。

对于新手来说色码电感的识别哪一环是环,可能有点难度,如下举例四色色码电感而言,那就是:四色环电感的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色;这样你就可以知道哪一环该是环了。当然对于专业色环(码)电感工程师来说,一看就知道哪个是环了。

色码电感作用

色码电感又名色环电感,当色环电感在电路中使用所通过的电流,电感的周围只呈现固定的磁力线;可是当色环电感在线圈中通过交流电流时,色环电感周围将呈现出随时间而变化的磁力线。由此可见,色环电感电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。

当色环电感形成闭合回路时,电感应电势就要产生感应电流。色环电感与力学中的惯性相类似的特性,在电子元件取名为“电感器”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这自感现象产生很高的感应电势所造成的。色环电感的感量变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,色环电感有阻止交流电路中电流变化的特性。总之,当色环电感接到交流电源上时,色环电感内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,导致色环电感产生电磁感应。这种电感本身电流的变化而产生的电动势 ,称为色环电感。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 色码电感