处理中...
时间:2020-05-08 16:56:32 来源:网络整理 有0人参与
我们在选择和购买石英晶体振荡器时,或者在看厂商所提供的晶振规格书时,都会有输出模式(Output Type)或输出波形这个指标。经常看到的输出模式有CMOS、TTL、Sine Wave等等,这些输出模式代表的是什么意思呢?我们在选购时,究竟又该如何正确选择呢?下面带领大家去了解一下晶体振荡器的各种输出模式。
1、晶振各输出模式的定义
晶振常用的输出模式主要包括:TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS、Sine Wave。这几种波形都是目前行业常用的波形。其中TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS均属于方波,Sine Wave属于正弦波。通常,方波输出功率大,驱动能力强,但谐波分量丰富;正弦波输出功率不如方波,但其谐波分量小很多。我们逐一给大家介绍一下这些输出模式的定义:
(1)TTL:Transistor-Transistor Logic(晶体管-晶体管逻辑电路),传输延迟时间快、功耗高, 属于电流控制器件。
(2)CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor (互补金属氧化物半导体CMOS逻辑电路),传输延迟时间慢、功耗低,属于电压控制器件。CMOS相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。对应3.3V LVTTL,出现了LVCMOS,可以与3.3V的LVTTL直接相互驱动。HCMOS采用全静态设计、高速互补金属氧化物半导体工艺,CMOS采用互补金属氧化物半导体。CMOS终将会被HCMOS所替代。
(3)ECL:Emitter-Couple Logic(发射极耦合逻辑电路),该电路的特点是基本门电路工作在非饱和状态。ECL电路具有相当高的速度,平均延迟时间可达几个毫微秒甚至亚毫微秒数量级。ECL电路的逻辑摆幅较小(仅约0.8V ,而TTL 的逻辑摆幅约为2.0V),当电路从一种状态过渡到另一种状态时,对寄生电容的充放电时间将减少,这是ECL电路具有高开关速度的重要原因。但ECL输出的逻辑摆幅小,对抗干扰能力不利。另外ECL电路具有很高的输入阻抗和低的输出阻抗。
(4)PECL:PosiTIve Emitter-Couple Logic(正发射极耦合逻辑电路)。ECL电路速度快,驱动能力强,噪声小,很容易达到几百MHz的应用,但是功耗大,需要负电源。为简化电源,出现了PECL(ECL结构,改用正电压供电)和LVPECL的输出模式。LVPECL即是Low Voltage PosiTIve Emitter-Couple Logic(低压正发射极耦合逻辑),LVPECL是由ECL和PECL发展而来,LVPECL的典型输出为一对差分信号,他们的射极通过一个交流源接地。ECL、PECL、LVPECL使用时应注意:不同电平不能直接驱动,中间可用交流耦合、电阻网络或专用芯片进行转换。以上三种均为射随输出结构,必须有电阻拉到一个直流偏置电压。(如多用于时钟的LVPECL:直流匹配时用130欧上拉,同时用82欧下拉;交流匹配时用82欧上拉,同时用130欧下拉,但两种方式工作后直流电平都在1.95V左右。)
(5)LVDS:Low-Voltage DifferenTIal Signaling(低电压差分信号),为差分对输入输出,内部有一个恒流源3.5~4mA,在差分线上改变方向和电平来表示“1”和“0”。通过外部的100欧匹配电阻(并接在差分线上靠近接收端)转换为±350mV的差分电平。LVDS使用注意:可以达到600MHz以上,PCB要求较高,差分线要求严格等长,差好不超过10mil(0.25mm);100欧电阻离接收端距离不能超过500mil,好控制在300mil以内。LVDS的应用模式可以有三种形式:①单向点对点和双向点对点,能通过一对双绞线实现双向的半双工通信;②多分支形式,即一个驱动器连接多个接收器(当有相同的数据要传给多个负载时,可以采用这种应用形式);③多点结构,此时多点总线支持多个驱动器,也可以采用BLVDS驱动器,它可以提供双向的半双工通信,但是在任一时刻,只能有一个驱动器工作,因而发送的优先权和总线的仲裁协议都需要依据不同的应用场合,选用不同的软件协议和硬件方案。
(6)Clipped Sine Wave:削顶正弦波(Clipped Sine Wave)。相比方波的谐波分量少很多,但驱动能力较弱,在负载10K//10PF时Vp-p为0.8Vmin。通常为SMD 7050、SMD5032、SMD3225等封装的表贴温补晶振使用的输出波形。
(7)Sin Wave:通常晶振正弦波输出的负载阻抗为50欧姆。波形的谐波分量很小,一般谐波抑制都优于-30dBc。正弦波输出晶振通常用于射频信号处理、频率源等应用场合。
2、晶振几种输出波形的区别
了解了这些定义后,目前根据实际使用情况来说,TTL由于功耗过高,基本都是不选用了,我们在这里不再对TTL进行过多的分析了。下面,我们通过输出波形的实际测试结果,来看看几种方波输出波形的区别:
(1)CMOS:
(2)LVPECL (@2.5V):
(3)LVPECL@3.3V:
(4)LVDS:
3、晶振几种输出波形的测试电路
通过上述各输出模式的波形的输出,我们也可以从中看出当中的区别,下面我们来讲述一下各电路的测试电路:
(1)CMOS输出测试电路:
(2)LVPECL输出(@2.5V)测试电路:
(3)LVPECL输出@3.3V测试电路:
(4)LVDS输出(@2.5V)测试电路:
(5)LVDS输出(@3.3V)测试电路:
通过以上分析,相信大家对各输出模式的区别有了一定的了解。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)