处理中...

如何选择和应用连接器接插件?

时间:2020-02-20 16:14:32 来源:网络整理 有0人参与

更多

连接器接插件在我们的生产和生活中电子产品的应用无需多说,离开了连接器的电子产品就是没有任何作用的摆设,虽然它是主体,连接器只是配件,但是两重要性是一样的,特别在实现机电设备的信息传输的时间,更显示出连接器的重要作用。

在选择和应用的时候呢都要进行必要的选择和甄别,这样才能真正找到我们需要的产品,也才能真正发挥出连接器对我们生活的服务作用。

1、结构尺寸

连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品中连 接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装,安装固定方式有螺钉、卡圈、铆钉或连接 器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式,T 型,圆形, 方形);

2、阻抗匹配

有些信号有阻抗要求,尤其是射频信号,对阻 抗匹配要求更为严格,阻抗不匹配时候会引起信号反射,从而影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求。

3、屏蔽

随着通讯产品的发展,EMC 越来越受到重视,选择的连接器时候需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层,屏蔽层要与连接器的金属外壳相连接,达到屏蔽效果,也可以采用注塑方法,将插头部位用铜皮包裹,线缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。

4、防误插

防误插有两方面:一方面是连接器本身,连接器本身旋转180 度、错位错误连接导致信号错误连接,此时需要注意尽可能选择防误插连接器,或者通过调整连接器相对位置 关系使装配化。

另一方面,出于减少物料种类考虑,几种信号都采用相同连接器,此时就可能出现将A插头插到B插头上去,此时就需要注意,如果出现这样情况时会引起严重后果 (非简单告警,带有破坏性)的时候,必须将A、B 接口选择为不同类型的插座。

5、接插件可靠性:连接器用来连接信号,因此连接部位要可靠(例如面接触要优于点接触,针孔式要优于片簧式等)。

6、使用环境:现在恶劣环境也有很多,连接器设计中比较常见恶劣环境专用连接器种类也有很多,这个大家可根据实际需要进行选择,其中,耐高温、耐高湿、耐腐蚀、耐盐等环境的都有成品供选择。

7、通用性:在连接器的选择过程中要尽可能选择通用的物件,尤其同系列产品之间,连接器的选择具有很强的通用性, 减少物料种类,增加数量降低成本,同时降低供货风险。

8、锁定功能:为了放止连接器配合时候出现脱落,保障良好接触,需要连接器具有锁定功能。

9、成本:成本也是选型过程中比较重要的因素,随着市场竞争的日益激烈,合适的选择连接器,连接器的自身成本以及加工成本需要综合考虑。

10、质保:因为连接器的主要质量都在内部,特别内部线路,这是肉眼不能看到了,所以在购置的时候一定要记得看品牌和外观,好要求质保。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)