处理中...

如何检测光敏电阻器的好坏

时间:2020-05-09 17:04:07 来源:网络整理 有0人参与

更多

光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器是利用半导体材料(硫化镉晶体)的光电导效应制成的一种阻值随入射光的强弱而变化的特殊电阻,其特点是内部的光敏层对光线非常敏感,光线照射弱时电阻增大,光线照射强时电阻迅速减小。由于不同半导体材料制成的光敏电阻有不问的光谱特性,故光敏电阻有可见光(硫化镉晶体)、红外光(砷化镓晶体)和紫外光光敏电阻(硫化锌晶体)三种,它们广泛应用于光的测量、光的控制和光电转换等领域,如各种光电自动控 制系统(如路灯自动控制、电视机亮度自动调整等)、紫外线探 测器、红外光夜视器、无损探伤器等。

光敏电阻由光敏层、玻璃基片(或树脂防潮膜)和电极等组成,并采用环氧树脂或金属封装将其装入具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。光敏层通常都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。光敏电肌受光照射时的电阻称为亮阻,其值在20kΩ以内;没有光照射时的电阻称为暗阻,其值大于100MΩ。

光敏电阻器的检测方法

通常可用万用表电阻挡对光敏电阻的暗阻和亮阻进行检测。

(1)暗阻检测。测试暗阻时,先用黑纸片遮住光敏电阻的受光窗口或用不透明的遮光罩将光敏电阻盖住,见图8 (b)。然后将万用表置Rx1KΩ或Rx10kΩ挡测其电阻值,此时万用表读数即为暗阻,阻值应很大或接近于无穷大,通常为兆欧数量级。 暗阻越大,说明光敏电阻性能越好,若此值很小或接近于零,说明光敏电阻已损坏,不能继续使用。

(2)亮阻检测。测试亮阻时,先在透光状态下用手电筒照射光敏电阻的受光窗口,见图8 (c)。然后将万用表置Rx1kΩ挡 测其电阻值。此时万用表读数即为亮阻,阻值通常为数千欧或数十千欧。亮阻越小,说明光敏电阻性能越好,若此值很大或为无穷大,说明光敏电附内部已开路损坏,不能使用。后将手电筒移开,万用表指针摆动幅度越大(阻值应变大),光敏电阻性能就越好。

检测注意事项

测试时注意,不可用手接触光敏电阻引脚,以免减小阻值。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)