处理中...

电子管极间短路的检查方法

时间:2020-03-05 17:02:22 来源:网络整理 有0人参与

更多

电子管的各个极之间倘若存在碰极现象,就会使电子管的极与极之间短路而不能正常工作。电子管的碰极常在两种情况下发生:种是管子受到振动,第二种是管子工作在热态时发生,而在管子冷却后碰极现象也随之消失。常以第二种情况比较多见。不论哪一种情况都可以用不同的方法来检查。种情况可以用万用电表的高阻挡接到电子管相邻电极的管脚上来测量,如阳极与帘栅极或栅极之间,栅极与阴极之间。测量时电子管应该作轻度的转动和敲击,如果没有碰极现象,那么在各个不同的位置,万用表的指针应该不动,也就是测得的阻值应为无穷大。如果管子在转动到某一位置时,万用电表指示的电阻值为0 Q,说明管子在这个位置发生了碰极。这样的管子虽然还能勉强使用,但给电子管机工作的可靠性带来了很大的影响,所以还是应该及早换用新管。

第二种情况可以用一个氖泡组成的电路来测试,如图1所示。用一个如图所示的换接开关S将电子管的各极按图示连接起来,使换接开关在任何一个位置,电子管都成为一个二极管的接线形式,并在回路中串入一个0.25W的氖泡和一个lOOkn的限流电阻R。

测量时,先把电子管的灯丝点燃加热,然后通过换接开关的转换,可将1 10V的交流电压加在电子管任何一个极或并联在一起的所有其他极之间,相当于把交流电压加到了一个二极管上。在正常情况下,由于电子管的整流作用,氖泡中只有单方向的电流通过,所以氖泡只有半边发光。如果电极间发生了短路,电子管也就失去了整流的作用,氖泡中通过的就不只是单方向的电流了,而是在交流电的正负半波时都有电流通过,所以氖泡的两个半边都将发光。如果氖泡闪烁不停地发光,就表示电极间有严重漏电。这样,在换接开关转到每一位置时,就可以根据霓虹灯泡的发光情况来判断电子管的极间短路情况。

图1所示的电路也可以根据常用的电子管种类设计一个通用的测试设备,这对检测电子管热态时的碰极现象是很实用的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电子管