处理中...

三种检查电感元件的方法

时间:2020-05-12 16:32:51 来源:网络整理 有0人参与

更多

电感元件是一种储能元件,电感元件的原始模型为导线绕成圆柱线圈。当线圈中通以电流i,在线圈中就会产生磁通量Φ,并储存能量。表征电感元件(简称电感)产生磁通,存储磁场的能力的参数,也叫电感,用L表示,它在数值上等于单位电流产生的磁链。电感元件是指电感器(电感线圈)和各种变压器。

直流电阻测量法

用万用表的电阻档测量天线线圈、振荡线圈、中周,输入输出变压器线圈的直流阻值,可以判断这些电感类元件的好坏。测天线线圈、振荡线圈时,量程应置于×1Ω档;测中涉及输出输入变压器时,量程应放在R×10Ω或R×100Ω档。测得的阻值与维修资料及自己日常积累的经验数据相对照,如果很接近则表示被测元件是正常的。

如果阻值比经验数据小很多,表明线圈有局部短路;如果表针指示阻值为零,则说明线圈短路。应该注意的是振荡线圈、天线线圈及中周的次级阻值很小,只有零点几欧姆,不要误判为短路。

测量时如发现表针不动,应怀疑线圈开路。用R×10Ω档测量初级线圈与次级线圈之间的阻值时,应该是无穷大。如果初、次级之间有一定的阻值,则表示初、次级之间有漏电。

通电检查法

对电源变压器可以通电检查,看次级电压是否下降,如次级电压降低则怀疑次级(或初级)有局部短路。当通电后出现变压器迅速发烫或有烧焦味、冒烟等现象,则可判断变压器肯定有局部短路了。

仪器检查法

可以使用高频Q表来测量电感量及其Q值,也可用电感短路仪来判断低频线圈的局部短路现象。用兆欧表则可以测量电源变压器初、次级之间的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电感元件