处理中...

发光二极管引脚正负极及性能的检测

时间:2020-05-11 15:45:42 来源:网络整理 有0人参与

更多

发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。发光二极管已被广泛地应用于显示器、电视机采光装饰和照明。如果发光二极管坏了,则很多电器上的显示则就失灵了,下面我们来看看如何检测发光二极管失灵现象。

判别引脚正、负极性

发光二极管的开启电压为2V,而将万用表置于RXlk挡及 其以下各电阻挡时,表内电池电压仅为1.5V,比发光二极管的开启电压低,所以无论正向测量还是反向测量,都不可能使管子进入导通状态,管子不会发光,也就无法检测判断。因此,用万用表检测发光二极管时,必须要使用RXlOk挡。将万用表置于RXlOk挡时,表内接有9V或15V高压电池,测试电压高于管子的开启电压,当正向测量时,能使发光二极管导通并发出光点。

检测具体操作如图1所示。将万用表置于RXlOk挡,两支表笔分别与发光二极管的两个引脚相接,如果万用表指针向右偏转幅度超过表盘刻度的一半,同时管子能发出一个很微弱的光点(应注意仔细观察),表明表笔是正向测量的接法,此时黑表笔 所接的引脚是正极,而红表笔所接的引脚是负极,如图1(a) 所示。接着再将红、黑表笔对调后与管子的两引脚相接,这时为反向测量的接法,万用表指针应指在无穷大位置不动,且管子不 发光,如图1(b)所示。如果不管正向测量还是反向测量,万用表指针都偏转某一角度甚至为OΩ,且管子不发光,则说明被测发光二极管已击穿损坏。如果测量过程中无论怎样调换表笔,万用表指针都不向右偏转,则说明被测发光二极管已开路损坏。

性能检测

用万用表RX100挡,但要在黑表笔上串联2节1.5V电池, 即电池负极与万用表的负输出端相连,电池的正极与黑表笔相连,经lkΩ电阻向发光二极管提供正向导通电流,如图2所示。再将黑表笔接发光二极管的正极,红表笔接负极,这时加至发光管的端电压为4.5V,该电压已超过管子的导通电压,发光二极管便会发出明亮的光来。如果管子仍不发光,则说明被测管是坏的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)