处理中...

湿度传感器如何实现准确检测湿度范围?

时间:2020-02-19 15:27:54 来源:网络整理 有0人参与

更多

在湿度传感器测量技术中,湿度表达为绝对湿度、相对湿度、露点、湿气比(重量或体积)等,但湿度测量一直是计量领域的重要问题之一。看似简单的价值衡量,涉及相当复杂的物理 - 化学理论分析和计算,可能涉及湿度测量中必须注意的许多因素,从而影响湿度传感器的合理使用。

常用的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法分割方法、):双压法、双温法基于热力学P、 V、 T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对精确混合水分和绝对干燥空气。由于采用了现代测量和控制方法,这些设备可以做得相当复杂,但由于设备的复杂性,、价格昂贵,操作既费时又费力,主要用作标准测量,测量精度可以超过±2%。

静态法(饱和盐法、硫酸法):饱和盐法是湿度测量中常用的方法,简单易行。然而,饱和盐法对液体、气相的平衡有严格的要求,并且环境温度的稳定性非常高。需要等待很长时间才能平衡,并且要求低湿度点更长。特别是当室内湿度和瓶内湿度差异很大时,每次需要平衡6-8小时。

湿度传感器测量方法:电子湿度传感器产品和湿度测量属于20世纪90年代出现的行业。近年来,国内外公司在湿度传感器研发领域取得了长足的进步。湿度传感器正在从简单的湿度传感器迅速发展到集成的、智能、多参数检测,为新一代湿度测量和控制系统的开发创造了有利条件,并将湿度测量技术提升到了一个新的水平。在工农业生产、气象、环境保护、防御、研究、航天等部门,往往需要测量和控制环境湿度。然而,在传统的环境参数中,湿度是准确测量的困难的参数之一。

用湿式和干式球形湿度计或毛发湿度计测量湿度的方法长期以来无法满足现代技术发展的需要。这是因为测量湿度比测量温度复杂得多,温度独立测量,湿度受其他因素影响(大气压力、温度)。另外,湿度标准也是一个问题。国外生产的湿度校准设备非常昂贵。

近年来,国内外湿度传感器研发领域取得了长足的进步。湿度传感器正在迅速发展,从简单的湿度传感器到集成的、智能、多参数检测,为新一代湿度/温度测量和控制系统的开发创造了有利条件,并将湿度测量技术提升到了一个新的水平。

湿度传感器的精度是分段的:低湿度部分(0-80%RH)的、是±2%RH,高湿部分(80-100%RH)是±4%RH。并且此精度在指定温度下。值(例如25°C)。在不同温度下使用湿度传感器。其指示还考虑了温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,它严重影响给定空间内的相对湿度。温度变化0.1°C。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。在使用的情况下,如果难以实现恒定温度,则提出过高的湿度测量精度是不合适的。由于温度变化时湿度也不稳定,豪华测量精度将失去其实际意义。因此,控制湿度的件事是控制温度。这就是为什么大量应用通常是温度和湿度集成传感器而不是纯湿度传感器。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)