处理中...

如何选取压敏电阻器才算

时间:2020-02-20 14:18:38 来源:网络整理 有0人参与

更多

为常见的电子元器件,压敏电阻其在电路中主要起到有效压制瞬态过电压的作用,对电路保护发挥着至关重要的作用。我们如何选取一个的压敏电阻器呢?本文就来进行科普讲解。

对于很多刚刚接触电子电路设计的工程师来说,想要选取一个合适的压敏电阻器,首先应当了解一下一些压敏电阻相关的技术参数。个需要工程师们了解的是标称电压。所谓的标称电压,指的是在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。漏电流也是需要掌握的重要参数之一,这一参数是指在25℃条件下,当施加连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。等级电压,这一参数是指压敏电阻中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。通流量,这一技术参数表示的是施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。除此之外,我们还需要了解一部分浪涌环境参数,包括浪涌电流Ipm或浪涌电压Vpm和浪涌源阻抗Zo、浪涌脉冲宽度Tt、相邻两次浪涌的小时间间隔Tm以及在压敏电阻器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N等。

在了解了压敏电阻器的常用技术参数之后,接下来我们就需要依据工作条件要求,来进行电阻器的计算和选取了。通常情况下,压敏电阻会与被保护器件或装置并联使用,此时压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况坏时,这一数值也不应高于额定值中选择的连续工作电压,该连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,所选取的压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择,即VmA=av/bc。式中,参数a为电路电压波动系数,一般取1.2。参数v为电路直流工作电压(交流时为有效值)。参数b为压敏电压误差,一般取0.85。参数c为元件的老化系数,一般取0.9。这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。

另外,还有一个需要各位工程师们注意的问题是,所选用压敏电阻器在系统正常运行的过程中,必须保证在电压波动时其连续工作电压不会超过允许值,不然将会缩短压敏电阻的使用寿命。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)