处理中...

压力开关的分类、特点及应用

时间:2020-04-09 16:02:19 来源:网络整理 有0人参与

更多

压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。

压力开关的分类

压力开关根据传感元件可分为:圈弹簧管压力开关、膜片压力开关、膜盒压力开关及波纹管压力开关等。

压力开关根据性质可分为:机械式和电子式智能压力开关。

压力开关根据设定值可分为:可调节式压力开关和不可调节式压力开关。

压力开关根据应用可分为:通用压力开关,小型压力开关,智能压力开关,防爆压力开关,船用压力开关,差压开关等。

压力开关的特点

压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是:

1.采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。

2.插片式导线式连接方可供用户任意选定。

3.密封式不锈钢感应器安全可靠。

4.压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。

压力开关主要应用领域:

主要用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制,蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。??

压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用。在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差。

例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用。由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。

由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,质量流量计经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。

当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时,压力开关自动联接启动。

压力开关的安装注意事项

1.控压设定值好选在调节范围的20%-80%之间。

2.介质温度过高时,可在压力接口前加螺旋冷却管。

3.仪表安装方便,墙装、管装均能正常工作。若安装在室外,应给予必要的保护。

4.须专业人员维修,像胶密封垫老化后应及时更换。还有一些压力开关的故障与维修。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 压力开关