处理中...

保险丝常采用什么材料

时间:2020-02-21 15:22:45 来源:网络整理 有0人参与

更多

保险丝,我们在日常生活、工作中都经常用到,但不知道大家对“保险丝常采用什么材料”是否知道呢?本文收集整理了一些资料,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

保险丝

保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线叫做保险丝。初用铅锑合金做的保险丝已因安全原因被淘汰。当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

保险丝常采用的材料

保险丝必需是易熔化的金属丝,才能在电流大时及时熔断,起到保护作用,所以通常用铅丝。

现在的保险丝一般由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成。初用铅锑合金做的保险丝已因安全原因已被淘汰。

我们平时常见的铅丝保险丝并不是纯铅制造。 铅中含锑锡合金,这是为了达到更低熔点的目的而加进去的。 未加入锑锡合金的铅丝保险丝就是假冒伪劣产品。

保险丝的作用

当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

温度保险丝

温度保险丝也叫做温度熔断器,是温度感应回路切断装置。

温度保险丝能感应电器电子产品非正常运作中产生的过热,从而切断回路以避免火灾的发生。常用于:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机、饮水机、咖啡壶等,温度保险丝运作后无法再次使用,只在熔断温度下动作一次。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 保险丝