处理中...

传声器前置放大器的电路原理

时间:2020-02-14 14:15:40 来源:网络整理 有0人参与

更多

传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,其灵敏度是指传声器在一定强度的声音作用下输出电信号的大小。灵敏度高,表示传声器的声-电转换效率高,对微弱的声音信号反应灵敏。很多时候由于灵敏度不够,就需要使用放大器来进行扩大。

传声器和放大器的结合使用应用范围很广,也可用在野外听鸟鸣、汽车声、火车声、旷野声及人的声音,放大器和录音机一起使用可以记录下很多不同寻常的户外声音。它们可以帮助放大猎物靠近的声音。如果在距离埋伏处几百英尺远的地方放置一些扩音器,就可以在看不见的情况下听到猎物靠近的声音。

下图是一个传声器前级放大器的电路图。这个声音放大器利用一个运算放大器来放大传声器接收到的信号。这个运算放大器可以将声音扩大27db。分压变阻器R0在反馈回路中提供一个放大控制。这个传声器前置放大器电路是为电容传声器设计的。如果使用的是电容传声器,则需使用偏压电阻R1;如果使用的是动态传声器,则无需偏压电阻R1。

这个电路由一组晶体管收音机上使用的电池组提供9V电压,并由开关S1控制。输出电容用来将前级 放大器与大功率声音放大器耦合,可能需要用一根屏蔽电缆连接传声器前级放大 器与功率放大器(比如传声器和功率放大电路分离的情形)。如果两个电路是在同 一块板子上连接的,电缆线就不需要了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 传声器