处理中...

交流接触器的选型知识

时间:2020-05-20 16:29:21 来源:网络整理 有0人参与

更多

先来看看如何对交流接触器的型号进行选择,交流接触器的选型原则是什么,交流接触器的选用,根据负荷的类型和工作参数以及使用情况进行选择,注意选择接触器的类型,选择接触器的额定参数等。

1.交流接触器的选型原则

接触器使用广泛,但随使用场合及控制对象不同,接触器的操作条件与工作繁重程度也不同。

因此,必须对控制对象的工作情况以及接触器性能有一较全面的了解,才能作出正确的选择,保证接触器可靠运行并充分发挥其技术经济效果。要知道产品的基本知识,知道接触器的组成:磁系统、触头系统、灭弧系统、释放弹簧、辅助触头及基座等等。为此,应根据以下原则选用接触器。

接触器的型号众多,以CJX2-2510(2501)型号含义:CJ:交流接触器;X:小型;2:设计序号;25:额定工作电流数值;10:一常开辅触点;01:一常闭 辅触点。另有CJX2-4011,11:一常开一常闭辅触点。

1)根据主触头接通或分断电路的电流性质,决定是选择直流还是交流接触器。

2)根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接触器。如负载为一般任务则选用AC-3使用类别;负载为重任务时选用AC-4使用类别。

3)根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。若不对应,如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则应降低电流等级使用。

4)根据被控电路电压等级来选择接触器的额定电压。

5)根据控制电路的电压等级来选择接触器线圈的额定电压等级。

2.交流接触器的选用步骤

交流接触器的选用,根据负荷的类型和工作参数以及使用情况,可根据以下步骤进行:

1)选择接触器的类型

交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。

2)选择接触器的额定参数

根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。

3)接触器的串并联使用

有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。当用几个极并联起来使用时,可以选用较小容量的接触器。但必须注意,并联后接触器的约定发热电流并不完全与并联的极数成正比。这是由于积极动、静触头回路的电阻值不一定完全相等,以致使流过积极的电流不是平均分配。所以,两极并联后电流只可增加到1.8倍,三极并联后,电流只可增加到2~2.4倍。

另外,需要指出,由于并联后的各极触头不可能同时接通和断开,因此,不能提高接通和分断能力。

交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)