处理中...

扬声器保护电路图设计

时间:2020-02-21 14:08:54 来源:网络整理 有0人参与

更多

扬声器的保护电路有很多种不同的设计方法,本文小编翻出了经典的一款扬声器保护电路,这款电路可以用于汽车的音响上。该保护电路主要由三个部分组成:中点电位检测电路、延时电路及继电器等组成,过程分析可以看下文。

扬声器保护电路如图所示。主要由中点电位检测电路、延时电路及继电器等组成。电路工作过程是:

图1 扬声器保护电路

1.在接通音响电源的瞬间,因电容C3两端电压不能突变,可视为短路,则时基电路555的②、⑥脚电位高于2/3 Vcc,故555处于复位状态,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK常开触点不动作。同时+12 V电压通过电阻R4向电容C3充电,延时约5s(秒钟)后555的②、⑥脚电位降低至1/3Vcc,555被触发置位,③脚由低电平变为高电平,晶体管VT2导通,继电器JK得电,常闭触点闭合,从而实现了延迟一段时间将扬声器接入功放,彻底消除了开机时大电流对扬声器的冲击;

2.关闭音响电源时,+12电压很快消失,但功放输出信号并没有立即消失,同样避免了关机过程产生的冲击噪声;

3.当功放工作异常或者意外损坏而导致中点电位过高(高于1.8 V)时,直流电压经R1、R2限流,送至C1、C2滤波及D1~D4整流,约1~2s(秒),晶体管VT1导通,555的④脚由高电平变低电平,555被直接复位,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK失电,常开触点跳开,将扬声器与功放电路断开,有效地保护了扬声器不受损坏。

改变R4、C3的参数,可调整扬声器保护电路开机延迟时间的长短,一般设为5 s(秒)即可。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 扬声器