处理中...

压力开关位置设定与维修操作

时间:2020-04-09 15:58:32 来源:网络整理 有0人参与

更多

压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。

压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制,蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。但在压力开关的选择中,须注意以下几点:

1、防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。

2、是否需要带指示:根据客户指示。

3、接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。

4、设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。

5、接断差的形式:可调式或固定式。

压力开关位置设定

5匹以下的单元机组因系统简单一般不会追加压力开关,压力开关一般运用到5匹以上定频大机组或者变频中央空调机组中。

压力开关的安装位置为压缩机的排气口与回气口附近的管路上,安装排气口处的叫做高压压力开关,对于R410A冷媒的机组,一般其保护设定值为:4.15MPa开,3.15Mpa关。安装在压缩机回气口处的压力开关叫做低压压力开关,其保护设定值一般为0.1MPa左右。

压力开关维修操作

压力开关与系统管路连接需要进行焊接作业。当进行压力开关更换时,首先需要将系统冷媒进行回收(或释放)。

由于压力开关内有弹簧片、电源线等零件,焊接温度过高会导致弹簧片弹性失效、电源线烧坏、压力开关塑料外壳或焊接部位烧坏等问题,因此焊接时必须进行冷却保护。

压力开关主要的使用维护技巧

1、数显压力开关在正式应用之前,用户先检查下数显压力开关的各个部件是否都完好,在确保完好的情况下才可以投入使用。

2、正确的设置数显压力开关,各个参数都要设定在数显压力开关的额定范围之内,万万不可超负荷工作,否则数显压力开关的使用寿命会因此受到影响。

3、数显压力开关的测量过程中,有专人负责观察,避免运行过程有突发情况发生。

4、每次数显压力开关在使用完毕后,都要将其内部的元件清理干净,防止被测介质还残留在里面,另外,为了保护数显压力开关的显示屏,除了要定期擦拭外,随手用干净的袋子将显示屏包住,防止灰尘等杂质侵入。

5、定期进行数显压力开关的性能检测,防止日积月累的应用使其元件逐渐老化,给测量过程带来一定影响。

在运用压力开关时要注意的是:压力开关的连接方式,它是通过直接的防爆出线连接的,另一头是螺丝状的形状,用户可通过螺纹状的接口连接,要注意压力开关调节的压力范围,一定不能超过额定的电压和电流,并且也不能超过每分钟120次的行程,工作温度一定要严格的控制在零下20到90度,才能保证机械的正常运行,达到满意的工作效果。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 压力开关