处理中...
时间:2020-05-21 16:04:40 来源:网络整理 有0人参与
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。
一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
外形
1、条丝状。早期原始型态的保险丝,直接以螺丝锁定,用于各种尺寸的旧式开关、插座。
2、片状(裸片状)。比旧式丝状方便使用。
3、玻璃管状。有几种不同尺寸,常见于电子产品。
6.3 x 32 mm (直径 x 长度)
5 x 20 mm
4、陶瓷管状。有几种不同形状及尺寸,可避免玻璃爆裂。
5、塑胶片状带金属片状接脚:汽车保险丝。
6、表面接着元件(SMD)型。
7、圆柱体状,插件式:直接焊接于电路板上,用于产品内部。
标志
标志大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。但是“芯片类型”保险丝功能很少或没有标记,使识别非常困难。
保险丝可能出现类似的显著不同的特性,确定了它们的标记。保险丝标记通常会传达以下信息:
安培的保险丝的额定
电压等级的保险丝
时间 - 电流特性,即速度保险丝
批准由国家和国际标准机构
制造商 / 产品编号 /系列
中断能力
作用
一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
工作原理
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。我们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
保险丝是什么材料
保险丝材料主要是由铝锑合金等低熔点合金制成的。铝镁合金铝板质坚量轻、密度低、散热性较好、抗压性较强,能充分满足3C产品高度集成化、轻薄化、微型化、抗摔撞及电磁屏蔽和散热的要求。其硬度是传统塑料机壳的数倍,但重量仅为后者的三分之一。
铝镁合金铝板主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。以Mg为主要添加元素的铝合金,由于它抗蚀性好,又称防锈铝合金。因本身就是金属,其导热性能和强度尤为突出。
保险丝是什么?根据百科释义,我们知道它是一种熔断体,主要是起过载保护作用。当电路发生故障或者异常,电流升高有可能损坏某些重要器件,这是可能引发火灾,如果电路中正确安装了保险丝,那么,当异常电流升到保险丝熔点时候,保险丝会自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
一百多年前,为了照明的方便,爱迪生通过多番试验发明了白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
保险丝能用铜丝代替吗
铜丝是可以替代保险丝的,但是有一个大前提,就是必须注意电路允许的电流值和铜丝的允许电流及熔断电流。
电气安全规程中,禁止用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝并不为过,因为普遍的电工、或者一些半懂不懂的人,盲目用普通电线的线芯或铁丝等接到闸刀中就合闸使用,当电路出现过载时,闸刀失去保险作用,导致线路起火、电表烧毁,造成恶性事故的屡见不鲜;如电路中存在短路,则更危险,合闸时起弧会严重烧伤操作人甚至会造成死亡恶性事故,所以现行电气安全技术规程中依然有:在任何情况下决不允许用铜丝铁丝等代替保险丝使用。
铜丝用作保险丝时比铅锡合金保险丝更好。熔断时,铜丝虽然温度高,但其体积小,对玻璃管的损伤反而比铅锡合金的轻。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)