处理中...

铠装热电阻知识解析

时间:2019-04-10 15:21:29 来源:网络整理 有0人参与

更多

铠装热电阻是一种温度传感器,利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合。其可对-200~600℃温度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测,并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用,由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值。

铠装热电阻结构

铠装热电阻的结构,除五部中的测温元件、绝缘材料、保护套管三部分构成铠材整体以外,其余与常规热电阻的结构相同。

铠材(测温元件、绝缘材料、保护套管):测温元件对热电阻来说是感温元件及其内引线;各热电阻引线之间,及其与保护套管之间用氧化镁作绝缘材料;用金属管保护绝缘材料和测温元件。铠材工艺使用测温元件、绝缘材料、保护套管三者成为一个不可拆卸的可挠的紧密实体,铠材是制造铠装热电阻的基体材料,铠材不能直接用于测温,必须制作测量端和简易接线端后方可作为基型铠装热电阻使用。

铠装热电阻工作原理

铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,WZPK系列铠装热电阻采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。

铠装热电阻外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。

铠装热电阻特点

(1)测量精度高;

(2)直径小,长度受限制;

(3)进口或囯产薄膜电阻元件,性能可靠稳定;

(4)铠装热电阻通常由铠装铂热电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成等热响应时间少,减小动态误差;

(5)铠装电阻外保护管采用不锈钢,内充满高密度冶金级镁砂氧化物质绝缘体,因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。

铠装热电阻安装与使用

热电阻应避免安装在炉旁或距加热体太近之处,应尽量安装在没有震动或震动很小的地方,同时要便于施工和维护。安装位置应尽可能保持垂直,但在有流速时则必须倾斜安装。接线盒出孔应向下方。

热电阻应按规定接线,一般采用三线制。连接导线应采用绝缘(好是屏敞)铜线,其截面积应≥1.0平方毫米,导线的阻值应按显示仪表的规定配准。

由热惰性使热电阻变化滞后温度变化,为消除它的引起的误差,应尽可能地减小热电阻保护管外径,适当增加热电阻的插入深度使热电阻受热部位增加。

要经常检查保护管状况,发现氧化或变形应立即采取措施,要定期进行校验。

铠装热电阻如何选择

根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶;

根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所测量的一般指空间平均温度;2线制热电阻配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。线制可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用广。线制不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该电阻的影响。在高精度测量时,要采用4线制。

铠装热电阻注意事项

由金属维护管、绝缘资料和电阻体三者组合经冷拔、旋银加工而成。恺装型热电阻中的电阻体是用细铂丝烧在铂铑热电偶陶瓷或 玻珑支架上制成,引线普通为钢导线或银导线。

恺装型热电阻有如下特性:

(1)热惰性小,反响疾速,如维护管直径为妇2mm的普通铂电阻,其时间常数为25s;而金属套管直径为扭。0mm的恺装热电阻,其时间常效仅为5 。左右。

(2)具有可弯曲性能,恺装热电阻除头部外,可以作任愈方向的弯曲,因而它适用于构造较为复杂,狄小设备的温度侧Ao

(3)具有良好的耐振动、抗冲击性能。

(4)运用寿命长,恺装热电阻的电阻体由于遭到权化铁绝缘资料的扭盖和金属套管的维护,热电阻丝不易被有害介质所俊蚀,因而它的热电阻,寿命较普通热电阻长。

热电阻在运用时要留意如下事项:

(1)依据丈量温度范围和测量对象,选择恰当的热电阻的型号、规格以及维护管资料。

(2)热电阻运用温度和工作压力不可超越该热电阻的额定数值。

(3)假如热电阻需在腐蚀性介质中运用时,应采用由不锈钢制成的维护管。

(4)大多数热电阻的敏感元件长度约为120mm,中选择热电阻的插入深度时,应该思索到热电阻只能侧量敏感元件左近范围内被测介质的均匀沮 度。

(5)热电阻接线时,先将接线盒翻开,然后接线。接线的办法普通有二线制和三线制两种。三线制衔接的优点是,能够防止双金属温度计因衔 接导线电阻值所惹起的显现仪表的示值误差。

(6)热电阻与显现仪表的衔接导线应采用绝缘铜线,不得运用热电偶的补偿导线。铜线的电阻值应按显现仪表技术条件规则的数据选配,普通为2-50,导线的电阻值可用直流均衡电桥来调整。

(7)不能把一个热电阻与两个显现仪表并联运用,只要双支式热电阻才能够用来和两个显现仪表一同运用。

(8)热电阻及其附件在不运用的时分,必需保管在钨铼热电偶不受振动和碰撞的中央。适宜的存放场所条件为:环境温度10-35℃;相对湿度 不大于80%;四周空气中不应含有可能形成热电阻零件腐蚀的物质。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)