处理中...
时间:2020-02-20 14:38:48 来源:网络整理 有0人参与
怎么知道热敏电阻坏了?万用表选择合适的电阻档位,两表笔分别接触热敏电阻的两端,用手捏住热敏电阻加热或者其他方法加热它,如果阻值呈现线性变化,则证明是好的,如果没有变化,说明已经失效。
热敏电阻出现烧坏一般有这样几种原因:
1、热敏电阻的瞬间电流过大,击穿电阻线圈;
2、热敏电阻的电阻丝绝缘保护磨损形成线圈间短路;
3、线路电压不稳定、起伏大,瞬间电压超出热敏电阻的安全指标。
上面三点只是一般问题的原因,具体情况还是要看你的使用环境等各项因素。
电磁炉热敏电阻损坏怎么办
电磁炉热敏电阻损坏需要停止使用及时维修更换。电磁炉热敏电阻损作用:电磁炉线圈中间的热敏电阻是检测锅具的温度用的,用于防止锅具的干烧和控制锅内食物的温度。当这个热敏电阻损坏时,电磁炉会停止功率输出(不加热),并显示故障代码。
热敏电阻在电源电路中的作用
下面以问答的形式介绍了NTC PTC热敏电阻在电源电路中的作用。
问题1: NTC电阻串联在交流电路中主要是起什么作用?它是怎样工作?
问题2: 压敏电阻并联在交流侧电路中主要是起什么作用?它是怎样工作!如果没有以上两个元器件会造成什么影响?
NTC电阻串联在交流电路中主要是起“电流保险”作用。
压敏电阻并联在交流侧电路中主要是起“限制电压超高”作用。 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的为简便而有效的措施 。
压敏电阻的工作原理:比如一个“标称300V”的压敏电阻在220V的工作中,突然220V上升到310V!这时压敏电阻被击穿,通过很大的电流,熔断了保险丝后,就保护了后面的电路,然后压敏电阻又恢复了原来的状态。
老人家:按照你说的意思是压敏电阻设计时好是放在保险管后面咯,那样压敏电阻导通时不会对电网有什么危害吗?而保险管一般都是慢断的! 是NTC没错。 没通电时,NTC的阻值高,一通电霎那,阻值仍高,限制了涌流,随着NTC有电流流过,温度增加,阻值下降到很低,可以忽略。
但是这样的话,正常工作时,电流小,阻值就小,那么突然来一个浪涌电流,或者电路那段路使得电流增大,那就起不了保护作用了吧,也就是说只能拿来防通电时的浪涌了吗?
正常工作后基本就没有浪涌电流了吧?只有浪涌电压。如果真有浪涌电流,例如电源短路了,由于NTC已经导通了,对它也无能为力,只有靠保险丝起作用。记住NTC只是起开机保护的就可以了。试想若电路已经正常上电,NTC已低阻,这时遭遇高压NTC是无能为力的。
说的不错,在电源正常工作一段时间后,再进行频繁开关机,会对电源造成伤害的,因为这时由于NTC的温度上升,阻值下降,对浪涌的抑制能力已经及其有限了
说的对,采用NTC抑制开机浪涌的电源设备,不能够频繁的开关机。需要等NTC冷却,恢复至其冷态阻值后,才能再次开机。要不,安装NTC的意义就没有了。
对小功率电源电流小NTC不怎么发热,所以有一定作用。我知道是用NTC电阻。 如果用普通电阻+继电器或者可控硅,不知可否?很好,比单纯用NTC电阻强多了,NTC在断电又立即上电时将失去抑制作用。所以频繁开关机,NTC就无效了。
但是可控硅的偏置电路单搞电阻也不行啊,并且估计大功率电源上不行,那样肯定损耗有点大啊 PTC是保险作用,NTC是限制浪涌电流。
NTC:负温电阻,温度越高,电阻越小,用于串在输入回路中限制开机浪涌电流。正常工作时发热,电阻降低,不影响工作,但是它是消耗能量的,功耗不能忽略。NTC也可用于测温。
PTC:正温电阻,串在输入回路中,又称为:自恢复保险丝。过流时发热,电阻增大,与输入等效断开,冷确后电阻降低,可继续工作,不需要更换,常与压敏电阻、TVS同时使用。
压敏电阻:类似稳压DIODE的雪崩效应,超过嵌位电压后电流迅速增大,但不会短路,这点与放电管不同。
PTC用途很多,如彩电的消磁电路,电冰箱压缩机的启动电路等。过温保护有时也用PTC 串在回路中PTC,NTC都可能用到,但PTC是相当于保险丝作用的,NTC是限制开机电流用的。
用压敏电阻(突波吸收器)
NTC(负温度系数)即温度变高阻值变小,(PTC)热敏电阻(正温度系数)则相反,两个作用截然不同,NTC串联于L线上,而PTC并联于L,N线上,NTC的作用起到一个缓冲作用,即开机瞬冲击电流很大,所以串一个NTC可以降低开机瞬间冲击电流,(在电路上串一电阻也可得此效果,但电阻上有一定损耗,造成效率低)它工作情况如下:刚开机瞬间,由于常温,那么阻抗大,此时相当于在电路上串一电阻,当电路工作,电流流过NTC,温度升高,阻抗变小,此时相当于短路,即开机可以抑制瞬间电流,而正常工作时又可损耗小(几乎零损耗)。不能当保险丝看等,要想炸掉NTC,恐怕PCB也全黑了。PTC是一高压抑制作用,也可叫防雷管,说到防雷管也许大家就不陌生了,标准电压AV2500V,工作原理相似于稳压管,也就是两脚电压达到击穿电压时,两脚相当于短路,电流可达十几A到上百A不等,而工作电压也取决于取值。7D471K/271K.还有一种放电压管200,高压可达AC4000V.但大家可能会想到,雷电打在输入端,那么在输入线接PTC怎么于起到防雷作用呢?这个如果要解释,那么我又得说好多了,所以这个问题其它网友回答吧。
请问热敏电阻放在零线上可以吗,是不是一定要放在火线上啊? 对于2PIN的线来说,交流输入其实哪条都一样了
那对于3PIN的来说还是有要求的吧?有没有安规要求呢?比如,在热敏电阻的两脚之间有没有不能走铜的距离要求,其本体有没有要架高的要求?
东西是死的,人是活的,理解它的工作原理,明白自己的需要,灵活运用才是关键
开关电源,热敏电阻的选取原则是什么?
在满足稳态电流的情况下,在温度在25摄氏度的条件下测到的电阻值应为: R》=1.414*E/Im E:输入电压 Im:浪涌电流,其提到,一般在开关电源中,浪涌电流为稳态电流的100倍
选用100k的热敏电阻。应急使用可用一个100k普通电阻临时代用。但这个电阻不要放在热敏电阻托架上,可在电磁炉壳体内部找个空地儿用胶带固定住。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)