处理中...

干簧管继电器需检测的部分和具体方法

时间:2020-05-12 16:48:08 来源:网络整理 有0人参与

更多

干簧管继电器有两种类型:一种是本身具有通电线圈的,另外一种是外带永磁铁的干簧管继电器。它们的检测方法如下:

1.有线圈的干簧管继电器触点的检测

干簧管继电器的常开触点H型和转换触点Z辆重型,下图为Z型的检测示意图。

选用万用表的RX1档,将表笔分别接在常闭接触点的两个引出脚上,阻值为OΩ。然后用表笔接触常开触点的引脚,它的阻值应该是无穷大(∞ ),再给继电器的线圈加上改元件的额定电压,通电线圈产生的磁场使常开的舌簧片磁化,将常闭触点转为开路,将常开触点转为闭合。此时原常闭触点电阻值应变为无穷大,常开触点的电阻值则变为OΩ,与通电前的阻值情况相反,说明该Z型继电器良好,若万用表有一定阻值或无指示,则说明该继电器有故障。

2.磁铁干簧管继电器触点的检测

将万用表置于RX1档,使磁铁原理干簧管,再用万用表的两支表笔分别接触干簧管(H)的两个引脚,此时表的指示值应为无穷大,然后将永磁铁平行移近干簧管,在移至相聚6-10mm时,万用表的指示值变为0欧姆,说明该H型永磁干簧管的触点良好。用上述方法同样可检测Z型继电器。测试的时候,若万用表的只是有一定阴值或者无指示,则表明继电器的簧片有故障,可能是接触不好或者是磁化不良等原因。

3.干簧管继电器线圈直流电阻检测

干簧管继电器的型号不同,线圈的直流电阻也是不同的,通过检测线圈的直流电阻,可以判断继电器是否正常。下面是市面上某种干簧管继电器(JAC-4)检测的方法和图片:

接线圈工作电压不同,JAC-4干簧管继电器分为A(6V)M,B(12V),C(24V)三大类:触点形式不同,分类H型(动合式,即常开式)和Z型(转换式)。下图为JAC-4干簧管继电器的参数图:

由上图参数可知,虽同为JAC-4型的继电器,但因其内置的干簧管数目不同,线圈的直流电阻值,额定电流以及吸合电流都是不一样的。用万用表测量线圈的直流电阻时,将万用表调至R*100档,量表笔分别接到线圈的两个引脚上面(如下图),JAC-4-1HB型继电器线圈的直流电阻因为125Ω,JAC-4-4HB继电器的线圈电阻应为270Ω,因线圈的电阻有±10%的误差,加上万用表的测量误差,如测得的阴值与标称值基本接近,则测得的阻值为无穷大,则表明线圈开路;若测得的阻值与标称值相差很大,这说明线圈内部有问题,一般都是接触不良,和局部短路的原因。

干簧管继电器线圈直流电阻的检测:

4.干簧管继电器吸合电流和释放电流的检测

这两个参数一般在产品说明书中都有说明和标示的,将测得的值与说明书中给定的值对照,若基本相近,则说明继电器是好的,具体的测试方法可以参考电磁继电器的测量方法。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)