处理中...

功放一通电电容发热是什么

时间:2020-05-20 14:40:15 来源:网络整理 有0人参与

更多

功放一通电电容发热,这里没有说明是什么电容,因为功放电路中的电容是非常多的。比较容易发热的一般为电源电路中的电容,这里的电容主要起到滤波的作用。正常使用时,电容是会发热的,但是不会太明显。如果出现了温度过高的情况,应该检查电容本身及周边电路。

电容的滤波作用实际上是利用了电容基本的充放电作用,利用电容的储能,电压不能突变的作用把脉动的直流电压滤波成相对平滑的直流电压。另外,由于功放电路会出现瞬间的大功率,也会由电容储能提供瞬间放电,保证不会因为瞬间功率上升造成输出声音失真,功放电路中的滤波电路有些会使用电容与电感组合而成的π型滤波。

如果由于原来电容出现损坏后出现的发热问题,应确认更换的电容品质是否存在问题,耐压是否足够等。如果是原电路中使用的电容出现的问题,有可能存在以下几个原因:

一种可能性是电容长时间工作在高温环境,造成内部压力过大、电解液干涸,已经接近失效状态,这种情况首先将电容拆下后使用万用表测量下容量;

第二种可能是整流电路中的二极管存在问题,造成整流后的波形出现畸变,这种问题需要使用示波器观察输出波形是否正常;

第三种可能要考虑负载部分电路是否存在问题,负载功耗增大或存在类似短路状态,可能会引起电容温度升高。

以上只是几种存在的可能性,因为没有实物参考,无法判断具体原因。应进行逐步电路的测量与排查,才能确定原因。如果是因为电容本身出现的问题,为了保证一致性及较小再次故障的几率,应重点测量每一个电容,确定是否需要全部更换。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电容