处理中...

压力开关的工作原理

时间:2020-04-09 16:05:42 来源:网络整理 有0人参与

更多

压力开关是安装于空调室外机管路上,进行压力控制的装置。主要功能为:高压保护、低压保护、外机风扇控制等。那么压力开关工作原理是什么

压力开关的工作原理

压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。

压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。

压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。

精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。

压力(Max.P):压力范围的值。满量程(F.S):压力范围值和小值的差值。

接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。

作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。

S.P.D.T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。

D.P.D.T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。

上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。

下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。

上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。

上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。

下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。

耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。

IP(防护等级):是由国际电工协会(IEC)所起草,关于灯具防尘防潮特性的标准。

压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是:

1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。

2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。

4、密封式不锈钢感应器安全可靠。

5、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。

压力开关如何调试

1. 将万用表接到输出导线上;

2. 旋下控制器顶上的螺钉;

3. 将压力加至设定值,此值可从标准压力计中读出;

4. 松开紧定螺钉;

5. 用一字扳手,顺时针旋动设定值调节螺内六角槽,使设定值有小变大,直至开关触点在设定值处切换;

6. 旋紧紧定螺钉。

7. 调试完毕。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 压力开关