处理中...

万用表也能检测热敏电阻器

时间:2020-05-12 16:00:11 来源:网络整理 有0人参与

更多

热敏电阻器对环境温度十分敏感,通常是在特定温度条件下用专用设备和仪器进行测量的。在业余条件下,我们也可以用万用表进行测量,今天小编就给大家讲讲万用表检测热敏电阻器方法,具体的操作方法分为5个步骤,请往下看:

1.在测量的将万用表欧姆档调至“0”

是正温度系数热敏电阻器的标称值较小,通常只有几欧姆到几百欧姆,因此,在测量前应该对所使用的万用表欧姆档调至“0”位置。

2.常温下测量电阻值(如下图)

将校0欧姆有的万用表置于合适的电阻档,用两个表笔接触热敏电阻器的两个引脚,则表头指示的阻值即为被测电阻常温下的阻值。

注意:由于热敏电阻器的标称阻值是在25℃下使用准用仪器测量得出的。所以上图测得的电阻阻值与被测电阻的标称值可能存在较大的误差。原因可能是测试的现场温度高于或者是低于25℃。也可能是普通的指针式万用表的工作电流比较大,由于热敏电阻器对热效应十分敏感。

3.分清楚到底是PTC型热敏电阻器还是NTC型热敏电阻器

辨别的方法是非常简单的,只要把电阻器放到冰箱冷藏室中,1-2分钟拿出来进行测量。如果万用表阻值比常温下的阻值有明显增大说明就是NTC型热敏电阻器。如果阻值明显减小,则是PTC型热敏电阻器。

4.对升温后热敏电阻器测量

在没有高精度专业工具的条件下,我们可以采用下图检测方法(用万用表检测升温后的PTC热敏电阻器)

a:为酒精灯(无烟蜡烛);b:为使用手头的电烙铁嘉文,但是注意被测电阻器不宜紧贴电烙铁,不应离灯焰过近,以免将热敏电阻器烧坏。正确的操作原则是:由远至近,不并且几下阻值的变化情况。

5.对测得的数据进行分析

虽然上面的检测是简单的方法,但是可也可以从数据中得出规律:

1)负温度系数热敏电阻的阻值R会随温度T的升高而下降,一般半导体热敏电阻器的阻值呈负指数规律下降。

2)正温度系数热敏电阻,可以分为缓变型和开关型两种

缓变化型电阻器,当温度T每升高1℃时,其阻值增大0.5%-8%

开关型电阻器:当温度低于Tc时,具有半导体特性,当温度高于Tc时候,其阻值会随温度升高而急剧增大,至Tp温度时呈现负阻现象。因此,开关型热敏电阻器具有在通电伊始会流过很大电流而后很快衰减的特性。

操作者在业余情况下,难以测出其完整的R-T特性曲线,但了解其变化规律对测试中出现的各种现象及不同热敏电阻器在电路中的不同作用,能较好地理解或解释。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)