处理中...

温度变送器接线方法

时间:2020-01-17 16:06:08 来源:网络整理 有0人参与

更多

输入信号为热电偶时,校验智能温度变送器按照下图接线。其他厂家生产的温度变送器接线也相同。

1、二线制热电偶温度变送器具有参考端温度自动补偿时接线如上图

1.1 输入信号为热电偶时,校验智能温度变送器按照此图接线。其他厂家生产的温度变送器接线也相同。

1.2 上图中热电偶补偿导线采用与测量热电偶对应的补偿导线;用mV信号发生器模拟热电偶信号;冰筒容器内为冰、水混合态,保持冷端温度为0℃。

1.3 温度变送器精密测量方法:

根据热电偶分度表上对应的电势值,直接由毫伏信号发生器模拟热电偶输出信号,测量温度变送器输出的4-20mA信号,计算出变送器的测量精度。

这种测量方法可以消除测量过程中冷端温度变化引起的测量误差,但补偿线本身引起的测量误差还是无法消除。这种方法一般在实验室测量和温度变送器生产厂出厂校验时使用。

2、二线制热电偶温度变送器无参考端温度自动补偿时,变送器校验接线如上图

2.1 上图使用于二线制热电偶温度变送器无参考端温度自动补偿时。

2.2 带补偿的热电偶温度变送器采用实用测量法进行校对时,也采用这种接线方式:

在变送器输入端放置一个温度计,测得冷端温度值,由分度表查得此温度电势值Eω,再根据热电偶分度表的电势值E0,由毫伏信号发生器输出(E0-Eω)值,即模拟热电偶的输出,测量热电偶温度变送器4-20mA电流输出值,计算变送器的测量精度。这种方法存在环境温度变化和温度计测量冷端误差两方面,无法消除这两方面带来的测量误差。因此,通常作为现场零时比对测量时使用,不做为温度变送器检定校验使用。

3、二线制热电阻温度变送器校验接线如上图

3.1 热电阻信号必须采用三线制接入温度变送器,有利于获得更高的测量精度。文章“Pt100两线制、Pt100三线制和Pt100四线制接线对测温精度的影响”中有详细介绍。三线制要求三根导线的材质、线径、长度一致且工作温度相同,使三根导线的电阻值相同,即RL1=RL2=RL3。通过导线L1、L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V1、V2、V3。导线L3接入高输入阻抗电路,IL3=0。

3.2 智能温度变送器输入信号为热电阻时,校验智能温度变送器按照此图接线。其他厂家生产的温度变送器接线也相同。

4、四线制热电偶温度变送器具有参考端温度自动补偿时,变送器校验接线如上图

注:常见导轨式热电偶温度变送器(一入一出、一入二出等)和架装式热电偶温度变送器接线按照此图进行。

5、四线制热电偶温度变送器无参考端温度自动补偿时,变送器校验接线如上图

6、四线制热电阻温度变送器校验接线如上图

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)