处理中...

声控传感器原理及应用

时间:2020-04-01 14:54:19 来源:网络整理 有0人参与

更多

声控传感器原理:利用声音的相对比较,返回是否有声单的相对信号给机器人主机达到控制的电器的目的,适用于学校 等单位照明控制中非常方便。

声控传感器利用声音的相对比较,返回是否有声单的相对信号给机器人主机。使用调节器调节给定声控传感器的初始值,声控传感器不断地把外界声音的强度与给定强度比较,超过给定的强度时,向主机发送“有声音”信号,否则发送“没有声音”的信号。

声控传感器可以接在8位主机的数字口和32位主机的1-32任意接口。

声控传感器调节与指示

声控传感器上配有信号指示灯,当有声音时指示灯会亮,还配有检测强度调节器。欲使声控传感器在给定的环境中有无声音时,可以使其先处于相对无声音的情况中,利用距离调节器可调出给定的初始声音强度。方法如下:

l a)如果指示灯亮,将调节器顺时针方向旋转,旋转至指示灯刚刚不亮为止;

l b)如果灯不亮,将调节器逆时针方向旋转,旋转至指示灯刚刚亮起为止;

此时,声控传感器的检测强度即为给定的强度。

声控传感器的应用

声控传感器使用的是与人类耳朵相似具有频率反应的电麦克风。它用来接收声波,显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。通常声控传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过转换被数据采集器接受,并传送给计算机。

在医学上,声控传感器主要应用于助听器,所有的助听器都有一定的共性。它们都是采用不同的方式来增加音量,以满足您的听力需求。它们可以让轻声听得见,同时让中度或重的声音变得舒适,如此在嘈杂和安静的环境中提供缓解。没有哪个助听器可以解决所有的听力问题或让您的听力还原到正常,但它们却可以让您听和理解得更清楚。传统助听器的工作原理是:声控传声器(麦克风)把接收到的声信号转变成电信号送入放大器,放大器将此电信号进行放大,再输送至受话器(耳机),后者再将电信号转换成声信号。此时的声信号比之传声器接收的信号就强多了,这样,就可以在不同程度上弥补耳聋者的听力损失。

在临床上听力损失完全相同的听力障碍者极少,每个听障者的听力状况都有其特殊的一面。因此,为每个不同听障者量身订制助听器以保证使用效果必然会成为发展趋势。比如常见的有:普遍型助听器、骨导式助听器、头箍式助听器、眼镜式助听器、耳内式助听器、骨锚式助听器;机械听觉助听器;电能式助听器。

助听器的性能和质量可直接通过它的技术参数反映出来,选择助听器时至少要注意以下几项指标: 频率范围、频响曲线、声增益、饱和声压级、等效输八噪声、谐波失真、输入输出曲线、起效时间和恢复时间。

由此可见,助听器已经不单单是一个康复器械了,而且具有丰富的科技、文化以及美学的内涵,正如一名工业设计师如此评论,“如果为助听器创意定义的话,应该是那些具有丰富想象力和具有创造力的设计师,让帮助听障人士重新听到声音的器械,变成了令人惊叹的艺术品。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)