处理中...

电子管检测方法及其参数

时间:2020-02-17 15:40:50 来源:网络整理 有0人参与

更多

电子管,是一种早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被半导体材料制作的放大器和集成电路取代,但在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高的电子管作为音频功率放大器件(香港人称使用电子管功率放大器为“胆机”)。

电子管检测方法

一 外观检查

1.观察电子管顶部的颜色 正常的电子管,其顶部的颜色是银色或黑色。若顶部已变成乳白色或浅黑色,则说明该电子管已漏气或老化。

2.观察管内是否有杂物 轻轻摇动或用手指轻弹电子管玻壳,再上下颠倒几下仔细观察内是否有碎片、白色氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性较大。

二 用万用表检测

1.测量灯丝电压 用万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若测得阻值为无穷大,则说明该电子管的灯丝已断。

2.检测电子管是否衰老 通过用万用表测量电子管阴极的发射能力,即可判断出电子管是否衰老。检测时,可单独为电子管的灯丝提供工作电压(其余各极电压均不加),预热2min左右,用万用表R×100档,红表笔接电子管极阴,黑表笔接栅极(表内1.5V电池相当于给电子管加上正偏栅压),测量栅、阴极之间的电阻值。正常的电子管,栅、阴极之间的电阻值应小于3kΩ。若测得电子管栅、阴极之间的阻值大于3 kΩ,则说明该电子管已衰老。该电阻值越大,电子管的衰老程度越严重。

电子管的主要参数有哪些

电子管的主要参数有灯丝电压、灯丝电流、屏极电流、屏极内阻、屏极电压、帘栅极电压、极间电容、放大系数、电导、输出功率等。

(一)灯丝电压

灯丝电压VF是指电子管灯丝的额定工作电压。不同结构和规格的电子管,其灯丝电压也不相同。通常,电子二极管的灯丝电压为1.2V或2.4V(双二极管),三极以上电子管的灯丝电压为6.3V、12.6V(复合管),部分直热式电子管、低内阻管、束射管等的灯丝电压还有2.5V、5V、6V、7.5V、10V、26.5V等多种规格。

(二)灯丝电流

灯丝电流IF是指电子管灯丝的工作电流。不同结构和规格的电子管,其灯丝电流也不同。例如,同样是束射四极管,FU-7的灯丝电流为0.9mA,而FU-13的灯丝电流却为5A。

(三)屏极内阻rP

屏极内阻是指在栅极电压VC不变时,屏极电压VA的变化量与其对应的屏极电流IA变化量的比值。

(四)放大系数μ

放大系数是指在电子管阴极k的表面上,电栅极电压VG和屏极电压VA所形成的两个电场的有效值之比,或指在屏极电流Ia不变时,栅极电压VG的变化与其对应的屏极电压Va的变化的比值。

放大系数用来反映电子管的放大能力。通常将放大系数值大于40的三极电子管称为高放大系数管,将放大系数低于40、高于104 三极电子管称为中放大系数管,将放大系数低于10的三极管称为低放大系数管。

(五)电导S

电导是指屏极电压VA为定值时,栅极电压VG的变化量与因VG变化引起屏极电流Ia变化化的比值。

电导用来瓜电子管的栅极电压对屏极电流的控制能力。

(六)极间电容

极间电容是指电子管各电极之间的分布电容。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电子管