处理中...

声音传感器在生活中的应用

时间:2020-03-24 11:16:28 来源:网络整理 有0人参与

更多

随着科学技术的发展五进步,声控电路和电器设备已经逐步深入人们的日常生活中,逐步成为了人们生活的必需品。而声控设备中的一个关键部分就是声音传感器,声音传感器也广泛应用于人们的家庭生活中。声音传感器在艾迈斯半导体公司就有生产,艾迈斯半导体公司同时还生产包括颜色传感器在内的多种传感器。下面就简单介绍一下声音传感器在家庭生活中的应用情况。

一、在声控开关上的应用

声控开关的使用是声音传感器在人们现实生活中的具体应用。作为电子技术的一个部分,声音传感器参入的声控开关,实现了电灯的自动发亮、节能节电、延长灯使用寿命的目标。声控电路不需要专门的传统开关,在黑色的夜晚,只要有人通过,打出声音,电灯就会自动点亮,当人离开以后,电灯又会自动关闭。声控开关广泛应用于楼梯、走廊、办公区、招待所等公共场合,声控开关给人们的工作生活带来了很多方便,使用也越来越广泛。

另外,声控电路是声音和光控制电路工作的电子装置。所以,它可以把声音和光转换成电信号,从而实现对各种电器设备的控制,因此,声控电路在很多家用电器和工业电器设备中都有广泛应用。

二、在声控洒水灭尘器上的应用

声控洒水灭尘器操作十分简单,只要人打出声音,告诉它洒水灭尘即可开始工作。声控洒水灭尘器实际上是通过声控开关来对电磁阀进行控制启动的。小型的洒水灭尘器在很多公共场所有所应用,比如广场、学校、医院、公园等。

另外,也在很多工厂企业中也普遍使用,比如用于煤堆、土堆等的洒水灭尘,洒水灭尘器放在堆上,用声音发出启动命令即可。

声音传感器作用

声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。

简单的传感器电路,麦克风就是一个信号源,R1为麦克风的信号提供一个DC电位。经过C1耦合,进入下一级,R2和Rp的作用就是调节C1后信号的DC单位的高低,以便Q1导通和与后面比较器比较,经过Q1的放大,R3为放大管提供偏压,R4R5为比较器的2脚固定一个电压,为基准电位,3脚电位和2脚想比较,3高1脚就输出高电位,LED不亮。3低1脚就输出低电位,LED就亮!

声音传感器的使用

1)该传感器无需再次进行校准,软件自动调零。

2)采样频率要取10000次/秒或更大些,否则不能真实、准确地反映声振动的图像。

3)图像的纵坐标表示的是与声振动对应的电压数值。

4)接入控制系统的可以采用4~20mA的输出型传感器,如四川了望的ZS系列。

5)成本上有限制的情况下可以采用正负信号输出的,如:TZ-2KA等。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)