处理中...

取样电阻有什么用

时间:2019-04-11 14:12:27 来源:网络整理 有0人参与

更多

电阻,是电路使用中所必不可少的一种电子元件,而取样电阻就是电阻众多种类中的一种。一般我们在电子,数码,机电产品的电源部分都看到取样电阻。那么您知道取样电阻有什么用吗?下面云汉芯城小编为您介绍:

取样电阻的作用:

取样电阻,用简单的话描述就是一个贴片采样电阻阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。取样电阻一般使用的都是精密电阻,阻值低,精密度高,一般在阻值精密度在±1%以内,更高要求的用途时会采用0.01%精度的电阻。

取样电阻,是按照产品使用的功能来划分电阻。取样电阻常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到取样电阻。

国内工厂生产的大部分都是以锰铜为材质的插件电阻,但是,广大的用户更需要的是贴片的高精密电阻来实现取样功能,这是为了满足产品小型化产品生产的自动化的要求。能够生产在低温度系数,高精密度,超低阻值上做到满足用户要求电阻的厂商在国内是很少的。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 取样电阻