处理中...

普通三极管的检测方法

时间:2020-05-11 15:43:32 来源:网络整理 有0人参与

更多

三极管也叫晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。常见的普通三极管如何检测,下文介绍的简单方法一看便知。

普通三极管的检测是根据三极管两个PN结的单向导电性,通过测量PN结的正、反向电阻,可方便地判断三极管的类型、电极、放大倍数与好坏。

PNP型和NPN型三极管的判别

对PNP型三极管,c、e极分别是其内部两个PN结的正极,b极为它们共同的负极;对NPN型三极管,情况恰好相反,c、e极则分别是两个PN结的负极,而b极则为它们共同的正极。

根据这一点可以很方便地进行三极管类型判别。具体方法如下,将万用电表拨在Rx100或Rxlk挡上,红表笔任意接触三极管的一个电极后,黑表笔依次接触另外两个电极,分别检测它们之间的电阻值。当红表笔接触某一电极,其余电极与该电极之间均为几百欧的低电阻时,则该管为PNP型,而且红表笔所接触的电极为b极,如图3-46 (a)、(b)所示。

图中所测三极管的型号为3Ax31B,正向电阻为195Ω。将两只笔对调后,重复上述检 测方法,若同时出现高电阻的情况,则该管为PNP型,黑表笔所接触的电极是该管的b极。如果当红表笔接触某一电极,其余电极与该电极之间同时出现几十至上百千欧的高电阻时,则该管为NPN型,这时红表笔所接触的电极也为该管的b极。即将两只笔对调后,同时出现低电阻的情况,则该管为NPN型,这时黑表笔所接触的电极是该管的b极。如图3-47 (a)、(b)所示,图中所测三极管的型号为3DA87C,正向电阻为7~8.5kΩ。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 三极管