处理中...

大功率三极管和中功率三极管型号分别有哪些?

时间:2020-05-22 16:36:19 来源:网络整理 有0人参与

更多

三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。

结构

晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,

从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。

发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电结。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区“发射”的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区“发射”的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。

三极管的封装形式和管脚识别

常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,

底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。

国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。

产品判别

三极管基极的判别:根据三极管的结构示意图,我们知道三极管的基极是三极管中两个PN结的公共极,因此,在判别三极管的基极时,只要找出两个PN结的公共极,即为三极管的基极。具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样多量12次,总可以找到基极。

三极管类型的判别: 三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。

大功率三极管有哪些

大功率三极管一般是指耗散功率大于1w的三极管。可广泛应用于高、中、低频功率放大、开关电路,稳压电路,模拟计算机功率输出电路。

大功率三极管-型号

大功率三极管型号众多,在日常中比较常用的型号和参数有:ST胶壳TIP142/TIP147、10A、100V、125W;ST胶壳TIP2955(PNP)/TIP3055(NPN)、15A、70V、90W;ST铁壳2N2955(PNP)/2N3055(NPN)、15A、60V、115W;MOSPEC铁壳TO-3MJ系列:MJ11012(NPN)/MJ11011(PNP)、30A、60V、200W;MJ11016(NPN)/MJ11015(PNP)、30A、120V、200W;MJ15003(NPN)/MJ15004(PNP)、20A、140V、250W;MOSPEC胶壳TO220系列:D44H2(NPN)/D45H2(PNP)、10A、30V、50W;2N6045(NPN)/2N6042(PNP)、10A、100V、75W;音响用胶壳TO220、2SC4467(NPN)/2SA1694(PNP)、8A、120V、80W。

大功率三极管-分类

大功率三极管根据特征频率不同可以分为高频大功率三极管(f(T)>3MHz)和低频大功率三极管(f(T)<(3MHz)。日常中常用的高频大功率三极管型号有:3DA87、3DAl52、3DAl51、3DA88、3DA30、3DAg3、3DAl4、3DAl、3DA41、3DA2、3DA3等。日常中常用的低频大功率三极管型号有:3DDl2、3DDl4、3DDl5、3DDl3、3DD50、3DDl00、3DD205、3DD52、3DDlO2、3DD207、3CD6、3DD301、3CD3O、DD0l、DD03等。

大功率三极管-检测

大功率三极管在使用过程中是利用万用表检测中、小功率三极管极性、管型、性能等各种方法,对大功率三极管进行检测。但是由于大功率三极管在运转中工作电流较大,因而使大功率三极管其PN结的面积也较大,PN结较大,造成其反向饱和电流也必然增大。所以若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,可使用万用表进行测量,在检测中必然测得的大功率三极管电阻值很小,通常使用 R× 1 0 或 R× 1 档检测大功率三极管。

大功率三极管-对管

在日常生活中常用大功率三极管对管型号有:2SC2922、2SA1216、2SC3280、2SA1301、2SA1302、2SC3281、2N3055、MJ2955等型号。高频大功率三极管选用一般小信号处理电路中使用的高频晶体管,大功率三极管对管选用特征频率范围在30~300MHZ之间的高频晶体管,例如3DG8、3DG6、3CG21、2SA672SA733、2SA1015、S9011、S9012、S9015、S9014、2N5551、2N540BC337、BC338、BC548、BC558等型号。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)