处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

铠装热电阻和普通热电阻的区别

铠装热电阻和普通热电阻的区别
来源:网络整理 时间:2020-03-17

铠装热电阻芯和普通热电阻芯的区别

一、大小不同

1、铠装热电阻芯:直径小于普通热电阻芯,长度要比普通热电阻芯短。外径为φ2--φ8mm,小可达φmm。

2、普通热电阻芯:直径大于铠装热电阻芯,长度要比铠装热电阻芯长。

二、结构不同

1、铠装热电阻芯:除五部中的测温元件、绝缘材料、保护套管三部分构成铠材整体以外,其余与常规热电阻的结构相同。

2、普通热电阻芯:由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体。

三、外形器件不同

1、铠装热电阻芯:易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。

2、普通热电阻芯:压簧式感温元件,抗震性能好;测温精度高。

铠装热电阻

铠装热电阻是一种温度传感器,利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合。其可对-200~600℃温度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测,并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用,由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值。

热电阻

热电阻(thermalresistor)是中低温区常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21914次
2 1N4001 0.19MB 17795次
3 DAC1220E 0.95MB 15788次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15751次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13927次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11610次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9207次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8988次
9 DS1337U+ 0.28MB 8988次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8905次