处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

铠装热电阻的结构与分类及工作原理

铠装热电阻的结构与分类及工作原理
来源:网络整理 时间:2020-03-17

铠装热电阻是在装配热电阻的基础上借鉴铠装热电偶的制造技术发展起来的热电阻新品种,相对于装配热电阻具有直径小、能弯曲、热响应时间快,安装使用方便等特点。由于热电阻没有耐高温腐蚀的要求,用不锈钢作保护管的铠装热电阻可以完全代替原装配热电阻,适合批量生产,成本低,而且更耐震动、密封性好、使用寿命长。近年来越来越多的厂家采用铠装热电阻作为装配热电阻的芯子来改造传统的装配热电阻。随着技术的发展和人们使用观念的进步,装配热电阻zui终将被铠装热电阻完全取代。

铠装热电阻的制造,首先是将热电阻引线(一般为纯镍丝)穿入氧化镁绝缘材料中,再一同穿入不锈钢保护管中,经过多次拉拔缩径退火而形成铠装热电阻引线(相当于铠装热电偶材料);然后将热电阻感温元件与已经下料成需要长度并剥出引线头的铠装热电阻引线对接焊接;zui后与制作铠装热电偶的方法类似完成测量端、接线端和安装装置的制作。由于铠装热电阻引线电阻率较大,所以没有两线制引线,一般为三线制引线,四线制需要特别注明。铠装铜电阻由于测温较低,可用有机材料绝缘代替无机氧化镁绝缘,制作工艺与铠装铂电阻可以不同。

铠装热电阻的结构与分类

与热电偶分类一样,热电阻按照结构分为装配热电阻、铠装热电阻两类;按测温元件铂电阻、铜电阻,以及非标准化的铁电阻、镍电阻、铟电阻、锰电阻、碳电阻等;按分度号分为Pt100、Pt10、Cu50、Cu100,以及Pt1000、Pt800、Pt500等标称电阻很大分辨率很高的铂电阻;根据用途分为标准铂电阻、耐腐蚀热电阻、耐磨热电阻、端面热电阻、电机专用热电阻等等。

铠装热电阻的工作原理

铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,WZPK系列铠装热电阻采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。

铠装热电阻外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。

铠装热电阻的优点

1、体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;

2、机械性能好、耐振,抗冲击;

3、能弯曲,便于安装;

4、使用寿命长。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21914次
2 1N4001 0.19MB 17795次
3 DAC1220E 0.95MB 15788次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15751次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13927次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11610次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9207次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8988次
9 DS1337U+ 0.28MB 8988次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8905次