处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

铠装热电阻的选用方法及注意事项

铠装热电阻的选用方法及注意事项
来源:网络整理 时间:2020-03-17

铠装热电阻的选用方法

(1)热电阻一般根据测量温度范围选用。测量温度精度要求较高,无剧烈扰动、测量温差等场合,宜选用热电阻。

(2)测量设备、管道外壁温度时,选用表面热电阻。

(3)一个测温点需要在两地显示或要求备用时,选用双支式测温元件。

(4)一个测温口需要测量多点温度时(如触媒层测量),选用多点(多支)式专用热电阻。

(5)在爆炸危险场所,选用隔爆型热电阻。

(6)对测温元件在弯曲安装或快速响应要求时,可选用铠装热电阻。

铠装热电阻的选用注意事项

一、铠装热电阻与显现仪表的衔接导线应采用绝缘铜线,不得运用热电偶的补偿导线。铜线的电阻值应按显现仪表技术条件规则的数据选配,普通为2~50,导线的电阻值可用直流均衡电桥来调整。

二、铠装热电阻及其附件在不运用的时分,需保管在钨铼热电偶不受振动和碰撞的中央。适宜的存放场所条件为:环境温度10~35gC;相对湿度不大于80%;四周空气中不应含有可能形成热电阻零件腐蚀的物质。

三、不能把一个热电阻与两个显现仪表并联运用,只要双支式热电阻才能够用来和两个显现仪表一同运用。

四、大多数热电阻的敏感元件长度约为120毫米,中选择热电阻的插人深度时,应该思索到热电阻只能侧量敏感元件左近范围内被测介质的均匀沮度。

五、铠装热电阻接线时,先将接线盒翻开,然后接线。接线的办法普通有二线制和三线制两种。三线制衔接的优点是,能够防止双金属温度计因衔接导线电阻值所惹起的显现仪表的示值误差。

六、具有可弯曲性能,恺装热电阻除头部外,可以作任愈方向的弯曲,因而它适用于构造较为复杂,狄小设备的温度侧Ao,还具有良好的耐振动、抗冲击性能。

七、铠装热电阻较高运用温度和工作压力不可超越该热电阻的额定数值,假如热电阻需在腐蚀性介质中运用时,应采用由不锈钢制成的维护管。

八、铠装热电阻热惰性小,反响疾速,如维护管直径为妇2毫米的普通铂电阻,其时间常数为25s;而金属套管直径为9.0毫米的恺装热电阻,其时间常效仅为5s左右。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21915次
2 1N4001 0.19MB 17796次
3 DAC1220E 0.95MB 15789次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15752次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13928次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11611次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9208次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8989次
9 DS1337U+ 0.28MB 8989次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8906次