处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

标准电阻规范要求

标准电阻规范要求
来源:网络整理 时间:2020-03-17

基本误差的检定一般采用标准电阻法,在保证不超过检定允许的总不确定度条件下,允许采用其他的检定方法,但需经上一级计量主管部门批准。但当检定数据有争议时,以标准电阻法为准。检定时的接线图如图1所示。

用专用导线将被检回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪的测量电流端钮和测量电压端钮与所选定的标准电阻器的电流端钮和电压端钮对接起来。记录标准电阻器的阻值和被检测试仪的指示值。

检定回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪的检定点为被检测试仪电阻量程的10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%和100%,共10个点。当检定多量程测试仪基本误差时,应对其全部量程接线检定。

标准电阻规范要求

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21914次
2 1N4001 0.19MB 17795次
3 DAC1220E 0.95MB 15787次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15751次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13927次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11610次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9207次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8988次
9 DS1337U+ 0.28MB 8988次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8905次