处理中...

MDD快恢复二极管损坏的原因

时间:2020-04-13 15:13:27 来源:网络整理 有0人参与

更多

快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。

主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。

快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,其反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压较高。

快恢复二极管有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85n的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了波形。

快恢复二极管所在电路在使用过程中,出现了问题,那么如何测试快恢复二极管的好坏呢?

一、将万用表置于Rx1k挡,测快恢复二极管的正、反向电阻,正向电阻一般为几欧姆,反向电阻为∞,如果测得的阻值均为∞或为0,则表明被测管子损坏。

二、快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但必须首先确定其共用端是哪个引脚,然后再用上述方法对各个快恢复二极管进行检测。

在电路使用中,如若你发现快恢复二极管有所损坏,那你知道快恢复二极管损坏的原因有哪些吗?

一、使用电压过高,超过快恢复二极管的反向击穿电压,被击穿。

二、电流过大,通过快恢复二极管的电流长时间超过其额定电流,过热烧毁,这个是比较常见的原因。

三、买到低频二极管用在高频电路中,造成二极管过热烧毁。

四、快恢复二极管规格型号不符。更换新二极管时错将工作参数不符合要求的管子换上或者接线错误,造成二极管管击穿损坏。

五、电路板短路,用蒸汽清洁的电路板后,没有晾干,由水造成电路短路故障而造成的。请在用蒸汽清洁后,再用压缩空气吹一遍再检测应该可以避免这种损坏。

MDD快恢复二极管能当整流二极管用吗?

关于整流二极管替换快恢复二极管问题,现在很多人会乱用,其实这是不科学的。

整流电路由于频率很低,故只对耐压有要求,只要耐压能满足,肯定是可以代用的,且快恢复二极管也有用于整流的情况,就是在开关电源次级整流部分,由于频率较高,只能使用快恢复二极管整流,否则由于二极管损耗太大会造成电源整体效率降低,严重时会烧毁二极管。

另外快恢复二极管的价格较整流二极管贵很多,耐压越高越贵,所以一般是不会拿快恢复二代管使用的。当然,如果你手头上只有快恢复二极管而没有一般整流管时,想怎么用就怎么用,只要耐压足够即可。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)