处理中...

独石电容的优点与缺点

时间:2020-03-26 15:30:01 来源:网络整理 有0人参与

更多

独石电容器是多层陶瓷电容器的别称, 简称MLCC,广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。

简单的平行板电容器的基本结构是由一个绝缘的中间介质层加外两个导电的金属电极,基本结构如下:

因此,多层片式陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。而多层片式陶瓷电容器它是一个多层叠合的结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体。

作为电子行业的基础元件,独石电容使用的范围越来越广,广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。在诸多的电子产品或者是电源电路中都是必不可缺的。我们一起来了解下独石电容的优点以及缺点吧。独石电容的缺点是温度系数很高。独石电容有以下几个特点

1、电容量大,稳定,容量范围是10pF~10uF;

2、体积小,比CBB电容体积还小;

3、耐高温耐湿性好;

4、温漂系数小,而瓷片电容的特点是:

5、体积小,高频特性好;

6、比独石电容耐压高;

7、容量小,只有0.1uF。

综合以上独石电容的特点以看出其优点有很多,简单概括就是电容量大,体积小,可靠性高,电容量稳定,耐高温耐湿性好等。正是因为具备这些优点,所以独石电容广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振,耦合,滤波,旁路。

由于独石电容具备的以上优点,独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备中。

独石电容的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,假如做一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后用示波器看频率,就会发生变化,而如果换成涤纶电容就好很多。

就温漂而言,独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。就价格而言,钽,铌电容昀贵,独石,CBB较便宜,瓷片昀低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵,云母电容Q值较高也稍贵。

独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。

独石电容的有点与缺点决定了独石电容适用范围,因此对于采购人员来说,了解和掌握这些相关的优缺点是很重要的,无论是对于哪种类型的电容优缺点都是需要掌握的,这对于采购来说,会带来诸多的便捷。

独石电容的应用范围十分广泛,在诸多的电子产品或者是电源电路中都是必不可缺的。而这正是因为独石电容的有点所在,在这些有点的作用下促进了这一类型电容在销售市场的地位。

独石电容类型以及应用

独石电容根据所使用的材料有温度补偿类NPO电介质电容、高介电常数类X7R电介质电容以及半导体类Y5V电介质,每一种使用不同介质的电容应用有所差别,含有从COG到Y5V各种温度特性介质,适用于各种小型电子设备,作储能、谐振、耦合、滤波、旁路、浪涌电压抑制等,独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用于通讯、计算机、家用电器和仪器仪表等电子设备。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 独石电容