处理中...

变压器如何选型

时间:2020-03-16 14:48:46 来源: 有0人参与

更多

变压器是常见且有用的设备,它们直接从发电站接收高压电并将其转换为较低的电压。这使得能够安全有效地使用能够在办公室,交通枢纽,学校和工厂等空间中处理低电压的机器和设备来节约能源。

通过这个过程,变压器产生大量的热量,必须消散,以保持安全运行。目前工业中使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用油。虽然两种类型都有相同的终结果,但值得注意的是它们之间存在许多差异,这将影响您选择的类型。

维护:油浸变压器需要更多的维护程序,必须比干式更频繁地执行。需要对油进行取样以测试污染,而干式变压器对化学污染物具有很强的抵抗力。

成本(初始和运行):与油浸相比,干式具有明显更高的运行损耗。充油变压器具有更高的标准能效,因此比干式变压器具有更高的使用寿命。

噪音:油浸式变压器的运行声级较低,因此噪音污染比干式低。

可回收性:干式回收的生命周期是有限的,而石油装置的核心/盘管回收更容易。油冷却具有优越的使用寿命和可维护性,产生的废物更少,并且需要更少的更换和劳动力。

效率:干式变压器是较大的单元,电压和尺寸有限,如果它们经历过载则更容易过热。结果,它们具有更高的电损耗,并且随着时间的推移维持干式电源更加昂贵。油冷式装置更小,效率更高。它们需求较少,环境足迹较小。

电压能力:干式变压器设计用于处理中小型MVA和额定电压,非常适合小型应用。油浸变压器可以承受更重的负载,因此需要更高电压的应用将需要油单元。

位置:变压器的位置将是您需要哪种类型的大决定因素。干式设计用于建筑物和建筑物附近,仅仅因为它们对环境更安全。干式变压器的易燃性较低,火灾风险较小,是商场,医院,住宅区和其他商业区的理想选择。油浸变压器用于室外安装,因为可能存在漏油和溢出,这会造成火灾风险,但这些装置更加环保。

考虑到这些变量,石油装置似乎是更好的选择,具有更高的能源效率,可回收性,低噪音污染,更低的运营成本和小的环境足迹。但是,石油装置根本不能在任何情况下使用。干式是商业和室内操作的和多次必需选项,因为它们是在可能存在火灾危险的人和区域周围操作的更安全的单元。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 变压器