处理中...

塑壳断路器选型要素和注意事项

时间:2020-03-04 15:52:47 来源:网络整理 有0人参与

更多

一说到塑壳断路器,我想,大家应该非常熟悉了,现在我们的日常生活中,有很多人都选择用这种断路器。断路器的类型多种多样,但是为什么很多人更倾向于选择塑壳断路器呢?那什么又是塑壳断路器呢?塑壳断路器,顾名思义,一种由塑料为主原料的断电器。那我们究竟该如何选型?以及我们我们选型时应该注意哪些事项呢?带着这些问题,我们共同来探讨探讨。

断路器按结构分类有万能式、塑料外壳式,其中塑壳断路器适用于额定电压690V,频率50/60Hz,额定电流16至1600A的配电系统或做变压器,电动机,电容器等的保护设备用。主要起到分配电能,做各支路及用电设备的过载,短路,漏点及欠电压保护,也可用于线路及用电设备的不频繁转换用。其广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。

塑壳断路器的适用范围及用处

塑壳断路器广泛适用于额外电压690V,频率50/60Hz,额外电流16至1600A的配电体系或做变压器,电动机,电容器等的维护设备用。塑壳断路器首要起到分配电能,做各支路及用电设备的过载,短路,漏点及欠电压维护,也可用于线路及用电设备的不频频转换用。

塑壳断路器的选型办法

依据负荷的类型:首要分为配电体系及电动机维护用。

依据负荷的容量:挑选塑壳断路器额外电流大于负荷作业电流。

依据短路电流挑选:塑壳断路器额外运转短路分断才能大于线路预期短路电流值。塑壳断路器的短路分断才能决议了断路器的可靠性,但在确保线路安全性的状况,不用一味寻求高分断性,以形成糟蹋。

塑壳断路器选型需注意的5大重要参数

1、断路器壳架等级

断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的脱扣器的额定电流。

断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。

同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是按 (1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足线路和电器元件额定电流的需要;另一方面是为了标准化,以取得的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。

脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的电流。

额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。

2、额定绝缘电压

额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中值视作额定绝缘电压,在任何情况下,额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压。

额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。

额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。

3、额定极限短路分断能力

额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。

额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。

为了满足不同用户需要,现在国内许多断路器生产厂家,对于同一壳架等级额定电流的短路分断能力分为不同级别,例如常熟开关厂CM1—100分为C基本型(25~35kA)、L标准型(35~50kA)、M较高分断型(50~75kA)、H高分断型(85~100kA)。用户在选用时,要符合断路器的极限短路分断能力,线路预期短路电流就能满足要求,不必人为地加上保险系数,以免造成浪费。

额定运行短路分断能力的值可为额定极限短路分断能力的25%、50%、75%、100%,大多数断路器是50%~75%,极个别的有100%(Ics=Icu),如法国施耐德的梅兰日兰公司的NS产品。

4、附件功能

附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大保护功能,是断路器不可分割的一个重要部分,主要包括辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构、外部转动操作手柄等附件。

(1)辅助触头主要用于断路器分、合状态显示但无法显示是否故障脱扣,接在断路器的控制电路中,塑壳断路器壳架等级额定电流100为单断点转换触头,225及以上为桥式触头结构,约定发热电流3A;壳架等级额定电流400及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。

(2)报警触头主要用于断路器的负载出现过载、短路或欠电压等故障时而自由脱扣。报警触头的工作电流是:AC380V、0.3A、DC220V、0.15A,一般不会超过1A,而发热电流可以是1~2.5A范围。

(3)分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,它的电压可与主电路电压无关,分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1s,否则线圈会烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通电,衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电。避免了线圈烧损情况的产生,当断路器再扣合闸后微动开关重新处于常闭位置。分励脱扣器有多种控制电压和不同电源频率,可供不同场合,不同电源选用。

(4)欠电压脱扣器用作线路及电源设备的久电压保护,使用时欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。使用者应确认线路与欠电压脱扣器的工作电压是否一致。欠电压的工作范围为(70%~35%)Un。欠电压脱扣器也有多种额定工作电压和不同电源频率,可供不同场合,不同电源时选用。

(5)电动操作机构用于断路器的自动控制和远距离的闭合和断开之用。有电动操作机构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动,一般适用于壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于壳架等级额定电流225A及以下断路器。

5、飞弧距离

断路器在分断大的短路电流时,其动、静触头分开时产生电弧,有一部分电弧或电离气体从断路器电源端喷弧口喷出,电弧本身就是一种巨大的电流,很容易导致裸露的导电体之间和裸露带电体与“地”(成套设备的金属外壳是接地的)的相间短路和接地短路事故。为确保安全,用户应根据制造厂的产品样本或使用说明书提供的数据留一定距离。如配电箱、柜的高度距离不够,可选用飞弧距离小或零飞弧的产品,以保证用电安全。

塑壳断路器的选型注意事项

1、分断能力的不同

塑壳断路器分断能力有两个重要指标:额定运行短路分断能力Ics(按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力)和额定极限短路分断能力Icu(按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力)。两者的区别在于额定极限短路分断能力是指断路器在分断了出线端三相短路电流后还可以再运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通和分断,不予以保证。而额定运行短路分断能力则需在以上情况下仍能多次正常分断。

2、断路器间的配合使用

单一断路器的选择直接影响整体配件线路及导线截面的选择。需根据系统的整体组成选择断路器。以做到线路任一点产生故障可由相邻上一级断路器消除故障。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)