处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

电阻加热的方法有哪几种

电阻加热的方法有哪几种
来源:网络整理 时间:2020-03-16

在电阻的使用过程中,电阻加热是非常常见的一个获取电热的主要形式,它主要利用电流流过导体的焦耳效应产生的热能对物体进行的电加热。但是,由于获得形式的不一样,电阻加热的方法也有很多种。那么您知道电阻加热的方法有哪几种?下面冠发科技小编为您介绍:

电阻加热的方法:

1、直接电热法

直接电热法是指使电流通过被加热物体本身,利用被加热物体本身的电阻发热而达到加热目的。其主要用来加热形状规则的物质,例如在家用电器中,利用水本身的电阻加热水的热水器等。

利用直接电热法时,待热物体两端直接接到电路中,用一个具有抽头的变压器或一个变阻器来调节工作电压或工作电流。在热水器内,外电路中提供的电位差保持不变,而水的电阻则以改变电极位置和电极面积大小或水位高低的办法来调节。需要注意的是,凡是利用直接电热法加热的物体,其本身必须具有一定的电阻值,本身电阻值太小或太大都不适宜采用直接电热法。

2、间接电热法

间接电热法与直接电热法相反,它是电流通过的回路,并不是所需加热的物体,而是使用另一种专门材料制成的电热元件。电流使电热元件产生热量,再利用不同的传热方式(辐射、对流及传导)将热量传送到被加热物体中。

这种间接电热法电阻加热形式是如今使用较为广泛的一种加热形式,主要用来加热和干燥物体。小至电吹风,大至电阻炉,都广泛采用这种间接电热法。

以上所介绍的内容,就是电阻加热的两种方法。通过这两种方法,可以使得电阻加热均匀、热效率高、对环境污染少,从而广泛地应用于从加热熔融金属到加热食物的方方面面。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21917次
2 1N4001 0.19MB 17798次
3 DAC1220E 0.95MB 15791次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15753次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13931次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11613次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9210次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8992次
9 DS1337U+ 0.28MB 8991次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8908次