处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

色环电阻有哪些颜色,分别代表什么

色环电阻有哪些颜色,分别代表什么
来源:网络整理 时间:2020-03-16

色环电阻有哪些颜色,分别代表什么?不种颜色代表不同的数字,如下:

棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0,金、银表示误差

色环电阻分为四色环和五色环

各色环表示意义如下:

条色环:阻值的位数字;

第二条色环:阻值的第二位数字;

第三条色环:10的幂数;

第四条色环:误差表示。

例如:电阻色环:棕绿红金,位:1;第二位:5;第三位:10的幂为2(即100);误差为5%;即阻值为:15×100=1500欧=1.5千欧=1.5K

还有精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:

条色环:阻值的位数字;

第二条色环:阻值的第二位数字;

第三条色环:阻值的第三位数字;

第四条色环:阻值乘数的10的幂数;

第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)

有些五色环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那道色环表示误差,是第五条色环,与之对应的另一头金属帽上的是道色环,读数时从它读起,之后的第二道、第三道色环是次高位、次次高位,第四道环表示10的多少次方,例如某电阻色环电阻顺序为:红(2)-黑(0)-黑(0)-黑-棕,则它表示该电阻阻值为:200×100Ω。再如棕-黑-黑-红-棕,表示该电阻阻值为:100×102Ω=10000Ω=10KΩ。可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。

例如:有电阻:黄紫红橙棕,前三位数字是:472,第四位表示10的3次方,即1000,阻值为:472×1000欧=472千欧(即472K)

综上,只要金、银色环在后,那就可以了。

色环电阻口诀顺口溜

色环电阻识别口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差。

色环电阻是电子电路中常用的电子元件,色环电阻就是在普通的电阻封装上涂上不一样的颜色的色环,用来区分电阻的阻值。保证在安装电阻时不管从什么方向来安装,都可以清楚的读出它的阻值。色环电阻的基本单位有:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。1兆欧(MΩ)=1000千欧(KΩ)=1000000欧(Ω)。

平常使用的色环电阻可以分为四环和五环,通常用四环。其中四环电阻前二环为数字,第三环表示阻值倍乘的数,后一环为误差;五环电阻前三环为数字,第四环表示阻值倍乘的数,后一环为误差。误差通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代表误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。色环电阻在早期是为了帮助人们分辨阻值,因为色环电阻比较大,在当今高度集成的情况下,色环电阻已经用的比较少了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21920次
2 1N4001 0.19MB 17800次
3 DAC1220E 0.95MB 15793次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15753次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13933次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11615次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9212次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8994次
9 DS1337U+ 0.28MB 8993次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8910次