处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

精密电阻测量之小电阻测试

精密电阻测量之小电阻测试
来源:网络整理 时间:2020-02-17

当需要测量的电流较大时,电阻R值往往要求非常小,以避免过大的分压和电阻发热等负面影响,这时选用的取样电阻可能只有毫欧、甚至微欧级别,而且电阻的误差直接影响电流测量精度。

测量超大电阻不容易,测量微小的电阻同样艰难

随着大功率器件的应用,如光伏、风电、电动汽车等新能源领域的推广和普及,线路中的高压或大电流的精密监测给工程师提出了较高的挑战。

“取样电阻”是比较常见的电流测试方式,依据欧姆定律R=V/I ,只需要精确测量已知取样电阻“R”上的电压V,由于电压测量技术非常成熟,因此,获得线路中的电流值并不困难。

当需要测量的电流较大时,电阻R值往往要求非常小,以避免过大的分压和电阻发热等负面影响,这时选用的取样电阻可能只有毫欧、甚至微欧级别,而且电阻的误差直接影响电流测量精度。

举个例子,使用10m?电阻测量100A电流,即使电阻测量误差1m?,会导致电流10A的误差。

数字万用表是比较通用的电阻测量设备

哪些参数可以提升小电阻的测试精度?

万用表电阻测试原理和以上电流测量类似,如下图, 万用表给电阻上施加一个电流,然后测量电阻的电压。

同样, 根据公式R=V/I可知:

1.  电流源精度 —— 适当增大电流和测试孔径;

2.  电压测量精度—— 电压量程和测试孔径;

3.  测试引线电阻 —— 必须使用4线测量;

以业界流行的6 ? 位数字万用表,Keysight 34461A 来进一步举例说明

以下是其电阻测量规格:小量程100?,电阻测试驱动电流1mA,测试精度100? x 0.01% 大约10 m?。

显然,利用34461A测量毫欧姆级的电阻,其误差是显而易见的。

为了解决小电阻的精确测量,一个有效的方法是使用高精度源表。例如 Keysight B2912A 精密型源表,其电压和电流测试分辨率可达到 34461A 的6? 位,但电阻测量的规格则远优于34461A,其小量程是2?,分辨率1u?,测试误差 2? x 0.2% 大约 4m?。

通过对比,可以发现B2912A电流更大1A = 1000mA,但34461A具有更小的电压测量量程100mV。

如果要求精确测量u电阻,需要各取所长的组合,即B2961A + 34420A 7 ? 的纳伏微欧表。

利用B2912A的高精度电流源,配合34420A的高精度电压测量,获得更高的小电阻测量精度。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21924次
2 1N4001 0.19MB 17803次
3 DAC1220E 0.95MB 15797次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15758次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13937次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11619次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9217次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8998次
9 DS1337U+ 0.28MB 8995次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8914次