处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

无感电阻真的无感么?

无感电阻真的无感么?
来源:网络整理 时间:2020-02-17

无感即是无感值的意思,当然这里的无,是指电阻上的感抗值非常小了,可以忽略不计,一般不能说是彻底没有。一些精密的仪器仪表设备,电子工业设备常常需要用到此类无感电阻,因为普通具有高感抗的电阻在使用中容易产生震荡,损坏回路中的其他器件。

严格地说所有电阻都是LCR的复合体,既存在电阻,也存在电感、电容。

平时所说的有感电阻,是与无感电阻相对应的。

通常所说的无感电阻,是用双线并绕的方法生产,终接线时将两线按相反的方向接入,使每线的自感互相抵消。由于绕制工艺的复杂性增加成本,所以无感电阻售价较高。

上述的无感电阻生产工艺是针对绕线电阻的,主要用于大功率电路。

对于单线绕线的电阻,都是有感电阻。

水泥电阻一般被称为无感电阻

常见的小功率电阻主要是碳膜电阻和金属膜电阻,以及少量的金属氧化膜电阻。这些电阻的生产工艺是通过真空刻蚀的方法控制沉积在瓷管上的碳膜(或金属膜/金属氧化膜)上刻的槽的圈数来得到不同阻值的电阻的。所以它们本身都存在自感,都属于有感电阻。

除双线无感电阻外,碳质电阻也可以近似认为是无感电阻。

无感电阻与一般电阻相比,有以下优点:

1.电阻本身的电感值很小(仅为几微亨),频率响应特性优异,除可广泛用于交、直流电路外,还适用于中、高频电路中。

2.伏安特性为线性,电气性能稳定、耐高压,有良好的绝缘性能。

3.过载能力强,特别适用于间歇式供电和脉冲大电流的电路。

4.电阻温度特性良好,适用温度范围较宽。

5.机械强度高,可耐冷、热冲击。

无感电阻适用范围

1.大功率交、直流电机控制用的起动、制动或调速。

2.地铁、路面轻轨的电力牵引机车及电梯、起重设备。

3.中、高频设备、工业电炉、电脉冲设备。

4.各种电力装置、电源控制柜、变流装置等的负载。

5.各种高压电源输出回路中。

6.中央空调机,交、直流逆变焊机中的降压、限流及吸收。

7.晶闸管保护电路的阻容吸收。

8.高压开关的拉(合)闸分流电阻、高压设备中的过电压保护。

9.高压配电网中的变压器或发电机的中性点接地。

10.需用大功率、高阻值、无电感的各种电子、电力装置。

无感电阻的选择

1.无感电阻,注重的就是感抗值,还有要注意设备使用的一致性和稳定性。

2.无感电阻作为负载时产生大量的热量,散热好也是重要参数之一。

3.如果设备对体积要求较高,则不适合选择绕线电阻这类体积大的无感电阻。

4.厚膜无感电阻,在高频测量过程,耐脉冲负载,泄放等,都要用到,传统的几乎会选用绕线无感电阻,但是性能方面差距确实很大,对无感电阻的感值测做试,200W厚膜无感功率电阻,测试频度为6.78M,使用阻抗测试仪进行感值测试,电感值为192nH,同功率的绕线电阻,感值为2.8uH,在失效形式方面,厚膜电阻较为安全,为断路状态,绕线的可能会发生产爆炸!

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21924次
2 1N4001 0.19MB 17804次
3 DAC1220E 0.95MB 15797次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15758次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13937次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11619次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9217次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8999次
9 DS1337U+ 0.28MB 8995次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8914次