处理中...

云汉芯城上架nichicon尼吉康多系列电容器产品,赋能多元场景应用

时间:2023-12-25 14:06:27 来源: 有0人参与

更多

近日,全球铝电解电容厂商尼吉康上海电子贸易有限公司(以下简称“nichicon尼吉康”)旗下铝电解电容器、薄膜电容器、电路产品三大核心系列产品均已上架云汉芯城官方商城,满足中小电子制造企业客户对高品质电容产品的迫切需求,赋能多元场景应用。


nichicon尼吉康创立于1950年,在逾70年的历史中,始终致力于为市场和客户提供高品质的产品。目前其拥有铝电解电容器、薄膜电容器、电路产品三大核心产业,尤其是铝电解电容器在全球市场的份额一直保持前列。nichicon尼吉康的客户、生产、销售网络遍布全球,产品应用领域十分广泛,涵盖家电、工业、医疗、通讯、汽车、太阳能、风能等。


1.铝电解电容器

nichicon尼吉康致力于电容器的大容量化。在铝电解电容器的制造工艺中,nichicon尼吉康的优势在于腐蚀技术和电解液技术,其拥有同行业高水平的扩展表面积的蚀刻,形成导电体的“化成”,以及“电解液开发”的技术力量,实现了电容器的小型化和容量最大化。

 

 

 

GYA系列是导电性高分子混合型铝电解电容器,与非固态铝电解电容器相比,实现了1000小时以上的长寿命化和4倍以上的高纹波电流化;和导电性高分子铝电解电容器相比,降低了1/5的损失电流,为设备的节能作出贡献,并且取得了约4倍高的容量出现率。它实现了在125℃条件下,行业最高水准的4000小时以上的高信赖化。

 

2. 薄膜电容器

nichicon尼吉康致力于小型化要求和提高安全度、信赖性。nichicon尼吉康薄膜与全球多家优秀薄膜公司共同开发,结合其独有的蒸镀工艺,能够生产出更小型化和轻量化的薄膜电容器。薄膜电容器安全性极强,能够实现自我恢复,同时具有额定电压高、寿命周期长、无极性等特点,因此成为了新能源领域电容应用的优选。

 

 

 

在混合动力汽车以及电动汽车用途中,nichicon尼吉康薄膜电容器在聚丙烯膜基础上蒸镀了作为内部电极的蒸镀金属化膜,因此其具有卓越的温度稳定性、耐电压性、低损耗、敏锐的高频特性等优势,同时具有自我恢复功能,安全性强,在高温环境下工作10年以上亦无需维护。

 

3. 电路产品

nichicon尼吉康旗下拥有多款集成电路产品,如EV用车载模具、EV用充电器一体型DC-DC转换器、快速充电器等。

 

 


SLB系列有几大特性:1.长寿命,SLB系列产品充放电25000次以上,仍有80%左右的容量;2.急速充放电,最大能够支持20C充放电的可能;3.不仅支持快速充放电,还支持小电流充电,最小支持0.01C的电流充电;4.低温特性,SLB系列产品在-30℃的温度下仍能正常使用;5.安全性,SLB系列产品在负极材料上采用碳酸锂的材料,不会像锂离子电池那样发生燃烧、爆炸。


作为电子元器件一站式采购平台,云汉芯城现拥有超2000家稳定供应渠道,为客户提供近4000万型号数据,极大满足了行业客户在不同应用场景中的物料需求。此次上线nichicon尼吉康多系列电容产品,一方面,云汉芯城将充分借助nichicon尼吉康丰富的产品线、强大的电容设计专业知识以及专有的电容工艺和系统集成技术及创新能力,赋能行业客户,为客户提供兼具小体积、大容量、高能效、易于使用的电容产品解决方案。另一方面,云汉芯城也将充分发挥平台优势,不断拓展增值服务能力,让更多行业用户享受到快速选型、一站式配齐、100%原厂正品保障、现货2小时发货、方案设计、PCBA制造等更多优质服务体验。


在客户需求越来越高度化和多样化的今天,云汉芯城充分发挥自身优势,在产品品质、成本、交期、服务和技术方面争创一流,持续提升供应链服务能力,共同为家电、工业、医疗、通讯、汽车等不同领域的客户提供更多元、更高价值、更高品质的产品选择及更专业的技术支持。