处理中...

【云汉芯城流动直播间】LORA来了!

时间:2020-11-23 11:51:49 来源:云汉芯城 有0人参与

更多


云汉芯城流动直播间

LORA解决方案专场

随着物联网的快速发展,无线通信技术也得以迈步发展,在物联网网络层的多种连接技术里,不仅需要速率和稳定性更高的5G技术,也需要低功耗、远距离、大连接的LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功耗广域网络)技术。

 图片1.png

其中, LoRaWAN以其独特的灵活性脱颖而出,得到物联网界的认可。LoRa是LoRaWan的一个子集,属于物理层的一种调制技术,采用线性调制扩频的方式,能显著提高接收灵敏度,实现了比其它调制方式更远的通信距离;LoRa是低功耗广域网无线标准,最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离扩大3-5倍,实现了低功耗和远距离的统一。

图片2.png 

世界人口正在越来越多地转移到城市,这也促使大家去探索使用智慧城市技术来帮助城市建立可持续的基础设施,目前采用LoRaWAN并已经落地的智慧城市应用包括智能能源、智能交通、智慧建筑、城市照明等等。

在能源领域,目前水表、气表、电表还有热表都用上了LoRaWAN技术,全球的智能表计发展非常迅速,通过智能表计实时数据,能够分析公用事业的使用情况以降低运营成本。

在交通行业,采用LoRaWAN传输数据,传统的停车管理服务通过LoRaWAN地磁传感器,正在从人工方式转化为数字方式,提高了智慧停车的运营管理效率。有了这些解决方案,城市可以拥有高效的停车系统,驾驶员可以马上知道哪里可以停车。这大大减少了不必要的兜圈并优化了每个停车场的效率。

 

另外,LoRaWAN也同样赋能了建筑行业,建筑不再仅仅是安全食宿、生产工作、娱乐休息的场所,更演化成为具备协同高效、自我优化、节能环保的智能生态体。最新的智能建筑解决方案案例就是对COVID-19疫情的快速响应。已经部署的LoRaWAN解决方案可以立即进行再设计以满足办公楼和大型公共设施对安全、健康、清洁和人数计数的需求。这些改变将很快发生,且持续进行下去。企业和物业经理们将改变管理大楼的方式。适当的投资可以让任何一幢大楼从一幢冷冰冰的建筑转变了一个具有活力,产生数据的资产。

不论从技术、供应链体系、产业结构还是生态建设,LoRa依然是一个市场化行为为主导的技术选项,采用LoRa通信的物联网项目中包含非常多的技术和元素,很多价值远远超过通信本身,未来发展中,业界应该更多聚焦于应用价值的创造,聚焦于市场化行为和商业模式,以求在物联网时代赢得先机。


Lora产品如何快速实现冷链物流行业应用部署? 

Lora和LoraNET有什么区别?

LoraNET有哪些特点?

LoraNET自主网协议能用在哪些场景?

LoraNET与LoraWAN通讯协议对比

Lora及第三方的一站式解决方案


本次直播联合正点原子——原子哥平台共同直播。

原子哥平台,聚拢电子技术领域知名讲师,结合理论和实践,由浅入深进行讲解演示,让你快速上手新技术,积累实战经验,提升职场竞争力。


【本次直播主题】

Lora产品如何快速实现冷链物流行业应用部署?

LoraNET无线通讯协议栈浅析

Lora及第三方PaaS云服务+SaaS应用软件解决方案


【直播福利】


直播预约好礼:电子工程师专用测电笔

直播间福利1:直播间3000元现金红包(含助力榜红包)

直播间福利2:好友助力奖品:安信可蓝牙开发板

直播间福利3:直播中问答奖品:SX1262 ASR6505 LORA模块

直播间福利4:免费抽奖奖品:华为Mate40、小米智能音箱、SX1262 ASR6505 LORA模块、电阻本、PCB鼠标垫、PCB尺、新人券(30元)。



【直播海报】


本次直播

时间:2020.11.26 晚上19:30

平台:腾讯看点直播