处理中...

二氧化碳传感器的作用

时间:2020-05-20 15:45:32 来源:网络整理 有0人参与

更多

二氧化碳传感器是用于检测二氧化碳浓度的机器。二氧化碳是绿色植物进行光合作用的原料之一,作物干重的95%来自光合作用。因此,使用二氧化碳传感器控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。

二氧化碳传感器吊挂标准

1、管理现状:

目前部分矿井安全监测监控系统中二氧化碳传感器的吊挂位置参照了甲烷传感器的吊挂方式,挂在巷道的高处,而未考虑二氧化碳的相对分子质量比空气的相对分子质量大这一因素。

2、推广做法:

(1)、二氧化碳传感器应垂直悬挂,传感器进气口距底板应控制在0.8-1m范围之内,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm。

(2)、二氧化碳传感器悬挂位置处,应加装栅栏,以保护传感器不受碰撞。

二氧化碳传感器优势

1、仪器体积小巧,安装方便且便携,性能可靠;

2、多个无线传感器的集合,可在节点间进行多参数协同监测,具有计算和存储能力,可以根据环境的变化进行较为复杂的监测。

3、高精度无线传感器,节点、主机和传感器之间通过无线传输接收,无需接线。低功耗设计增加系统监控和保护措施。

4、除系统中显示外还可以在现场查看数据,方便快捷。

二氧化碳传感器的作用

二氧化碳传感器在温室大棚中的重要作用

温室(greenhouse),又称暖房。能透光、保温(或加温),用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,能提供温室生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗。它是一个相对封闭的环境,作物在温室内不断进行着光合作用,因此,温室内的二氧化碳浓度与外界环境有明显的差异。温室大棚中二氧化碳的含量直接影响作物的生长,二氧化碳过多或者过少都会对作物产生一定的影响,二氧化碳充分的时候能够保证蔬菜的健康生长,使叶绿素含量升高,叶色深绿而且有光泽;使其开花早,落花落果少,叶枝生长健康,果品端正,提早上市,且产量高。

棚内二氧化碳含量不足或者是过量对植物生长的影响

二氧化碳含量不足:CO2作为植物的“食物”,低浓度CO2环境使植物处于“饥饿”状态,对植物生物量产生很大影响。比如,缺乏二氧化碳的蔬菜,叶色暗无光泽,植抹长努差;开花晚,雌花少,花果脱落多;叶低平,与主枝垂直或下垂,叶面凸凹不平;异型果多,上市晚2-3天,产量低,优质果品少。

二氧化碳含量过量:二氧化碳浓度过高,常引起蔬菜作物叶片卷曲,影响光合作用的正常进行,会影响作物对氧气的吸收,不能进行正常的呼吸代谢作用。

所以现在很多的种植户为了让蔬菜更好的生长提高产量,会在大棚种植中添加一定量的气肥(目前开发的气体肥料主要是二氧化碳,因为二氧化碳是植物进行光合作用必不可少的原料。在一定范围内。二氧化碳的浓度越高,植物的光合作用也越强,因此二氧化碳是好的气肥。),提高二氧化碳的含量。那么大棚中二氧化碳含量应该什么时候进行施加呢?

白天温室内绿色植物光合作用旺盛,二氧化碳浓度急剧下降;夜间光合作用停止,作物呼吸作用释放二氧化碳,二氧化碳室内浓度逐渐升高。大棚栽培使作物长期处于相对密闭的场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大,日出前达到值1000~1200ppm,日出后2.5~3小时降为100ppm左右,仅为大气浓度的30%左右,而且一直维持到午后2小时才开始回升,到下午4时左右恢复到大气水平。蔬菜需二氧化碳浓度一般1000~1500ppm,所以说大棚内二氧化碳亏缺相当严重,成为影响大棚蔬菜产量的重要因素。在大棚中安装二氧化碳传感器可以保证在二氧化碳浓度不足的情况下及时报警,从而使用气肥。保证蔬菜、食用菌、鲜花、中药等提早上市、高质高产。二氧化碳传感器决定着农作物的生长发育,成熟期,抗逆性,质量、产量等。

因此,大棚CO2浓度控制就显得很重要,目前市场上比较著名的红外CO2传感器主要是采用红外双光束原理制作的,总体性能差别不太多,目前主流的产品功耗都差不多在100mW左右。

但是鉴于在农业物联网、无线模块以及电池供电的产品需求上,低功耗的二氧化碳传感器就是特别合适的选择。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)