处理中...

电流传感器与电流互感器的区别

时间:2020-05-18 17:21:37 来源:网络整理 有0人参与

更多

电流传感器交直流都可以检测,测交流出交流,测直流出直流,需要外接电源。

电流互感器只能测交流,输出信号时AC 5A或者AC1A,不需要外接电源。

普通电流互感器只能测量交流电流,交流电流互感器如果开路会产生高电压,严重时会击穿线路绝缘,产生电击威胁人员安全,所以使用时,二次侧不能开路,拆的时候二次侧必须短接。

霍尔电流传感器,直流和交流电流都可以测量,霍尔电流传感器拆的时候二次侧不必短接。

普通电流互感器不需要加电源,可直接测量。而霍尔电流传感器则需加正负15伏或者是正负12伏工作电源。

电流互感器一般输出AC 5 A或AC 1 A。而霍尔电流传感器一般输出50mA或100mA或5V的小信号,也可变送输出4—20mA,便于自动化控制。

测量精度上,霍尔电流传感器也优于电流互感器。被测电流畸变、多次谐波、非正弦波等,对电流互感器测量结果的准确度影响较大。而对霍尔电流传感器的影响相对来说则小的多。

在测量频范围,霍尔电流传感器要比电流互感器宽的多。

此外,霍尔电流传感器的响应时间要比电流互感器快。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)