处理中...

普通电阻器的选择及应用

时间:2020-05-14 14:51:28 来源:网络整理 有0人参与

更多

普通电阻器相对精密电阻来说是测量结果误差较大的电阻器,误差有1%~5%,而精密电阻的误差只有0.1%甚至更小,但是相对精密电阻来说,价格上也有很大的优势。在选用上,通常都是很头疼的一件事,下面我就来给大家讲下具体怎么做,才能适合的产品?一起来看下吧

选择产品时,步先确定所需的电阻值是多少。

电阻值以Ω为单位,若大于1000Ω,则以KΩ来称呼,若电阻值为一乘以是的六次方欧姆,则以1MΩ来表示,选择电阻时,好选用标称阻值的电阻器,如果无法在标称阻值中找到合适的电阻器阻值时,可以根据电阻值的允许误差来考虑误差小的,也可以以串联或者是并联的方式来获得所需要的电阻值。如需要比较准确的电阻值,可以向生产厂家购买高精密的电阻器。

当电阻器通电以后会发热,并消耗功率,若消耗的功率超过电阻器能够负担的额度,电阻器就有可能被烧坏,因此,电阻器的额定功率必须高于所消耗的功率才能安全地使用。

选择好电阻器阻值后,还应该计算流过电阻器的电流大小,再用公式求其功率消耗,依次再乘上一个安全系数(大于1.5即可),求出所需功率。如在一个限流电路中,选择的电阻值为10Ω,通过电阻器的电流为0.5A,则采用的电阻器功率应该为10*0.5^2*1.5(安全系数)=3.75W,选择标称功率5W的电阻器即可满足需求,后依电路特性决定所许电阻器的种类即可。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电阻器