处理中...

小型电源变压器的检测及操作

时间:2020-05-13 16:32:24 来源:网络整理 有0人参与

更多

小型变压器主要指单相20 kV·A以下、三相50 kV·A以下的变压器,其特点是变压器体积小、造价低、用线少。小型变压器的负荷率和利用率一般都较低,它所带的感性负载,一般均未进行容性补偿,小型变压器是工厂电气控制系统中的一种常用设备,随着电子元件大量应用在电厂控制、监测和自动回路中,小型变压器的应用日益广泛。

1.绝缘性能的检测:

用万用表R*10K档或者用万兆欧表分别测量铁芯与初级,初级与各次级,铁芯与各次级,屏蔽层与各线圈之间的电阻,阻值都应为无穷大,否则不能使用。

2.检测线圈的通断

用万用表R*1档测量变压器初级,次级各个绕组线圈的电阻值为:

初级(几十欧到几百欧)

次级(几欧到几十欧)

若某个线圈电阻阻为无穷大,则说明该线圈断路

3.各绕组同名端的判断

以测试次级绕组A为例子,E为1节干电池,电压为1.5V,万用表置于2.5V档。接通S(开关)的瞬间,表针向右摆动,说明a,c为同名端,若表针向左摆动,说明a,d为同名端,b,c为同名端。

4.检测变压器标示的额定功率

按变压器标示的额定功率接上假负载,如图所示,持续5分钟min,若测得的电阻值为标定值,且变压器不发热,则可判断变压器线圈导线的线径基本合格了。

小经验分享:

为了防止变压器短路造成的损失,检测时可在初级端串联一盏白炽灯,如下图,接电瞬间如等亮说明变压器存在短路故障。应迅速断开电源。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)